设置短延时过流保护(S 或 ANSI 50TD/51)

设置指南

Isdtsd 设置有助于确保不超过受保护设备的瞬时耐受电流。

当瞬时过流保护根据 IEC 60364-4-41 自动断开电源连接时,Isd 设置必须考虑受保护电路的故障回路阻抗。有关更多信息,请参阅 IEC 60364-4-41 2017 第 411.4.4 条或国内低电压安装规定。

也可以通过接地漏电保护或接地故障保护执行此功能。

Isd 的设置指南

应用程序

原则

Isd 常用值

MV/LV 变压器次级侧(配电盘主开关或两个配电盘之间连接断路器)

小于受保护电路末端的最小短路电流或接地故障电流。

下游断路器具有选择性

10 x Ir

发电机

小于发电机提供的最小短路电流或接地故障电流。

下游断路器具有选择性

2-3 x Ir

馈线具有其他下游 MasterPacTComPacT NSPowerPacT P-R-frame 断路器作为馈电设备

小于受保护电路末端的最小短路电流或接地故障电流。

下游断路器具有选择性

10 x Ir

馈线没有其他下游 MasterPacTComPacT NSPowerPacTR-frame 断路器作为馈电设备

小于受保护电路末端的最小短路电流或接地故障电流。

下游断路器具有选择性

10 x Ir

LV/LV 变压器初级侧

小于最小次级短路电流。

10 x Ir

电力电子装置(例如,不间断电源、可变速度驱动器、光伏逆变器)

小于受保护电路末端的最小短路电流或接地故障电流。

可以采用较小的设置,因为预期无选择性或瞬态电流。

1.5-2 x Ir

电机

小于受保护电路末端的最小短路电流或接地故障电流。

可以采用大于启动电流的较小设置。

10 x Ir

当接通 LV/LV 变压器时,将产生非常大的浪涌电流,选择过流保护设备时必须予以考虑。第一个电流波形的峰值通常会达到 10 至 15 倍变压器额定 rms 电流,并有可能达到 20 至 25 倍额定电流(即使变压器额定值小于 50 kVA)。

浪涌电流示例:接通变压器时:

A 第 1 个峰值 10 至 25 x In

直接在线电机启动时的浪涌电流示例:

tsd 的设置指南

tsd 根据选择性设置。

当供电侧断路器短时间延迟至少比负载侧短时间延迟高一个梯度时,则在两个断路器之间提供了基于时间的选择性。

当下游断路器为 ComPacT NSXPowerPacT H-J-L-frame 断路器时,具有 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器始终具有选择性(tsd 的所有值)。

瞬时脱扣时间可以是定时型(脱扣时间独立于电流水平)或者依时型(I2t = 恒定曲线)。此功能可使曲线在低水平过流时更平滑,在大电流时脱扣更快。在具有保险丝选择性时建议采用此方案。

应用程序

原则

tsd 常用值

MV/LV 变压器次级侧(配电盘主开关或两个配电盘之间连接断路器)

下游断路器具有选择性

tsd > tsd(下游电力断路器)(如果安装包括三级电力断路器,则 tsd = 0.2 秒)

馈线具有其他下游 MasterPacT MTZComPacT NSPowerPacT P-R-frame 断路器作为馈电设备

下游断路器具有选择性

tsd > tsd(下游电力断路器)(如果安装包括三级电力断路器,则 tsd = 0.1 秒)

馈线没有其他下游 MasterPacT MTZComPacT NSPowerPacT P-R-frame 断路器作为馈电设备

不需要短延时保护

tsd = 0 秒

LV/LV 变压器初级侧

浪涌电流期间的稳定性。

下游断路器具有选择性

tsd = 0.1 秒或

tsd > tsd(下游电力断路器,如有)

电力电子装置(不间断电源、可变速度驱动器、光伏逆变器)

不需要短延时保护

tsd = 0 秒

电机

浪涌电流期间的稳定性

tsd = 0 秒或 0.1 秒

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?