USB On-The-Go (OTG) 连接

说明

您可通过 USB OTG 连接使用运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机访问 MicroLogic X 控制单元。此应用程序可提供控制单元任务导向界面。

使用 USB OTG 连接的先决条件

建立 USB OTG 连接的先决条件是:

  • 您必须有一部运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机。

  • 智能手机必须支持 Android 4.4iOS 9 或更高版本。

  • 您必须具有 MicroLogic X 控制单元的物理访问权限,以便将该电缆直接连接至控制单元的 mini USB 端口。

  • 您必须有一个 USB OTG 适配器(未提供)和一根 USB A 型电缆,以便将智能手机的 USB 端口连接至 MicroLogic X 控制单元的 mini USB 端口。

    USB A 型电缆必须符合下列条件之一:

    • L ≤ 1 米,最小直径 AWG 26/28

    • L ≤ 2 米,最小直径 AWG 24(例如:Molex Ref 88732-8902

将具有 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机连接至 mini USB 端口

遵循下面的步骤通过 mini USB 端口连接 MicroLogic X 控制单元。

步骤

操作

1

使用 USB OTG 适配器和 USB A 型电缆将您的智能手机连接至 MicroLogic X 控制单元的 mini USB 端口。

智能手机根据需要向 MicroLogic X 控制单元提供电源。

2

在您的智能手机上启动 EcoStruxure Power Device 应用

预定义事件

该功能生成下列事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1301 (4865)

通过 USB 端口连接

通讯

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?