Protection terre IDMT (ANSI 51G)

Présentation

La protection terre IDMT fournit une protection contre les défauts phase-terre qui est plus sensible que la protection basée sur le courant de phase uniquement. Elle est généralement utilisée dans les systèmes TN-S, mais peut également l'être dans d'autres systèmes de mise à la terre.

La protection terre IDMT est basée sur la somme des courants des phases et du neutre.

Le Digital Module de protection terre IDMT fournit une protection contre les défauts à la terre basée sur une courbe de déclenchement HVF (I4t), permettant une coordination sélective avec les fusibles.

Disponibilité

La protection terre IDMT est disponible lorsque le Digital Module Protection terre IDMT (ANSI 51G) est installé sur l'unité de contrôle MicroLogic.

La protection terre IDMT nécessite une alimentation 24 Vcc externe.

La protection terre IDMT est compatible avec :

  • Disjoncteurs 3 pôles et 4 pôles. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le tableau ci-après.

  • Unités de contrôle MicroLogic 2.0 X et 5.0 X pour norme IEC

  • Unités de contrôle MicroLogic 3.0 X et 5.0 X pour norme UL

  • Unités de contrôle MicroLogic équipées du micrologiciel 005.103.000 ou version ultérieure. Les versions de micrologiciel antérieures doivent être mises à jour. Pour plus d'informations sur les mises à jour de micrologiciel, reportez-vous à la documentation DOCA0144EN MasterPacT MTZ - MicroLogic X Control Unit - Firmware Release Notes

Un transformateur de courant neutre externe (ENCT) peut être utilisé pour mesurer le courant sur neutre. Pour plus d'informations sur l'installation de ENCT, consultez cette instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : NHA14388.

Principe de fonctionnement

Le courant de défaut à la terre Igf est calculé en additionnant les courants instantanés des phases et du neutre en fonction de la configuration du disjoncteur, comme indiqué dans le tableau suivant. Par conséquent, aucun capteur supplémentaire n'est nécessaire pour mesurer le courant de terre.

Configuration du disjoncteur

Courant de défaut de terre Igf

3P

Igf = I1 + I2 + I3

4P

Igf = I1 + I2 + I3 + IN

3P + ENCT

Igf = I1 + I2 + I3 + IN (ENCT)

Le seuil Ig de la protection terre IDMT définit le niveau de courant de défaut à la terre auquel le disjoncteur détecte un défaut à la terre pouvant entraîner un déclenchement, en fonction d'une courbe de déclenchement de type HVF (fusible haute tension) (I4t).

La temporisation tg définit la durée minimale pendant laquelle le disjoncteur porte un défaut à la terre au sein de la plage des seuils Ig de la protection terre IDMT.

Le seuil IgMax de la protection terre IDMT définit le niveau de courant de défaut à la terre auquel le disjoncteur se déclenche avec la temporisation tg en tant que protection à temps constant.

La protection terre IDMT est basée sur le courant efficace réel des phases et du neutre.

Pour se déclencher sur un défaut électrique intermittent, l'unité de contrôle accumule les courants intermittents dans la plage de déclenchement de défaut de terre qui ne durent pas assez longtemps pour provoquer un déclenchement. Dans ce cas, le temps de déclenchement est progressivement réinitialisé à chaque défaut électrique intermittent et cela peut conduire à des temps de déclenchement plus courts que ceux définis.

Calcul du temps de déclenchement

Pour cette courbe dépendante du temps I4t, le temps de déclenchement dépend du courant I comparé au seuil IDMTG Ig, de la limite IDMTG IgMaximale et de la temporisation IDMTG tg.

Le temps de déclenchement (Ttrip) est calculé à l'aide de l'équation suivante, conformément à la norme IEC 60255-151 Annexe A :

Comme la courbe est basée sur une courbe de déclenchement HVF, les valeurs des paramètres k, c, et α sont fixes (k = 80, c = 0, α = 4). D'où la formule simplifiée suivante :

Temps de déclenchement en fonction la temporisation tg de la protection terre IDMT

Le tableau suivant indique le temps de déclenchement en secondes en fonction de la temporisation tg de la protection terre IDMT, pour :

  • Ig = 200 A

  • IgMax = 1200 A

tg terre IDMT (s) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
Courant I Temps de déclenchement (s)

250

0

89,8

179,7

269,5

359,4

449,2

539,1

628,9

718,7

300

0

31,9

63,8

95,6

127,5

159,4

191,3

223,1

255

400

0

8,6

17,3

25,9

34,5

43,2

51,8

60,4

69,1

500

0

3,4

6,8

10,2

13,6

17

20,4

23,8

27,2

700

0

0,9

1,7

2,6

3,5

4,3

5,2

6,1

7

900

0

0,3

0,6

0,9

1,3

1,6

1,9

2,2

2,5

1200

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Configuration de la protection

La protection terre IDMT peut être activée ou désactivée.

Les paramètres de la protection terre IDMT sont :

  • Mode IDMT : active (ON) ou désactive (OFF) la protection terre IDMT

  • Action IDMT : déclenchement ou alarme

  • Inhibition IDMT : active (ON) l'inhibition de la protection par module IO.

  • Ig : seuil de la protection terre IDMT

  • IgMax : pour un courant de défaut à la terre Igf supérieur à IgMax, le temps de déclenchement est tg

  • tg : temporisation minimale de la protection terre IDMT

La configuration peut être définie de plusieurs manières :

  • Dans l'écran MicroLogic X, dans Accueil > Protection > Avancé > IDMT GF

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

La fonction de double réglage ne s'applique pas à la protection terre IDMT. Lorsque la fonction de double réglage est activée, les paramètres de la protection terre IDMT sont les mêmes quel que soit le jeu de réglages activé (jeu A ou jeu B).

Paramètres de protection

Paramètres pour MicroLogic X IEC

Paramètre

Unité

Plage

Pas de réglage

Réglage usine

Précision

Mode IDMT

ON/OFF

OFF

Action IDMT

Alarme/Déclenchement

Alarme

Inhibition IDMT

ON/OFF

OFF

Ig

A

0,2-1 x In

1 A

1 x In

+/-10 %

IgMax

A

Ig-5 x In

1 A

2 x In

+/-10 %

tg

s

0-0,8

0,05

0,4

-

NOTE: Si IgMax = Ig, la protection est à temps constant.
NOTE: Le réglage tg = 0 est sensible. Une seule mesure au-dessus de Ig génère un déclenchement.

Paramètres pour MicroLogic X UL

Paramètre

Unité

Plage

Pas de réglage

Réglage usine

Précision

Mode IDMT

ON/OFF

OFF

Action IDMT

Alarme/Déclenchement

Alarme

Inhibition IDMT

ON/OFF

OFF

Ig pour In < 1200 A

A

0,2-1 x In

1 A

1 x In

+/-10 %

Ig pour In ≥ 1200 A

A

500-1200 A

1 A

1200 A

+/-10 %

IgMax pour In < 1200 A

A

Ig-5 x In

1 A

2 x In

+/-10 %

IgMax pour In ≥ 1200 A

A

Ig-5 x In

1 A

3000 A

+/-10 %

tg

s

0-0,8

0,05

0,4

-

NOTE: Si IgMax = Ig, la protection est à temps constant.
NOTE: Le réglage tg = 0 est sensible. Une seule mesure au-dessus de Ig génère un déclenchement.
NOTE: Si le choix des réglages de protection entraîne une courbe de déclenchement qui ne respecte pas la norme NEC, un écran contextuel est généré sur l'afficheur MicroLogic X. Sélectionnez OK pour acquitter le message contextuel.

Sélectivité logique (ZSI)

La fonction ZSI ne s'applique pas à la protection terre IDMT.

Evénements prédéfinis

La fonction génère les événements prédéfinis suivants :

Code

Evénement

Historique

Type

Verrouillé

Activité

Sévérité

Voyant de service

0x6432 (25650)

Déclenchement IDMTG Ig

Déclenchement

Impulsion

Oui

Activé

Haute

Non

0x6232 (25138)

Dépassement de seuil Ig IDMTG

Protection

Entrée/sortie

Non

Activé

Basse

Non

0x6332 (25394)

Ordre de déclenchement Ig IDMTG

Protection

Entrée/sortie

Non

Activé

Moyenne

Non

Les événements prédéfinis ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Pour obtenir des informations générales sur les événements, reportez-vous à la section Gestion des événements.

Les événements de protection sont générés comme suit :

  • Le dépassement de seuil est généré lors de l'activation de la protection.

  • L'ordre de déclenchement est généré lorsque le délai de protection expire.

  • Le déclenchement est généré lors de l'activation du déclencheur voltmétrique du disjoncteur (MITOP).

Le déclenchement n'est pas généré lorsque :

  • La protection optionnelle est réglée en mode alarme

  • La protection optionnelle est inhibée

Actions recommandées

Code

Événement

Actions recommandées

0x6432 (25650)

Déclenchement Ig IDMTG

Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'Assistant analyse de défaut de Application EcoStruxure Power Device.

Réinitialisation d'un événement de déclenchement

Pour plus d'informations sur la réinitialisation du disjoncteur après un déclenchement suite à un défaut électrique, consultez le document approprié :

  • MasterPacT MTZ1 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?