Unité de contrôle MicroLogic X : Date et heure

Présentation

La date et l'heure de l'unité MicroLogic X sont utilisées pour horodater les événements afin de les afficher de manière chronologique.

La date et l'heure de l'unité de contrôle MicroLogic X et des autres modules ULP (interface IFE, EIFE ou IFM, module IO, afficheur FDM121) de l'unité fonctionnelle intelligente (IMU) sont synchronisées. La date et l'heure définies sur un module sont automatiquement appliquées à l'ensemble des modules de l'IMU.

NOTE: La date par défaut du MicroLogic X et des autres modules ULP (Jan 01 2000) est automatiquement rétablie lors du retrait de la pile interne de l'unité de contrôle MicroLogic X, si aucune autre source n'alimente l'unité.

Définir manuellement la date et l'heure

L'horloge MicroLogic X peut être réglée manuellement :

  • Sur l'afficheur MicroLogic X, dans Accueil > Configuration > Général > Date et heure. Le premier composant de la date est le jour (jj) et le second est le mois (mm).

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission :

    • Par un réglage manuel

    • Par une synchronisation, initiée par l'utilisateur, avec l'horloge du PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Avec Application EcoStruxure Power Device :

    • Par un réglage manuel

    • Par une synchronisation, initiée par l'utilisateur, avec l'horloge du smartphone exécutant l'application

  • Avec un navigateur Web connecté à la page internet IFE ou EIFE.

  • Via l'afficheur FDM121

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protection par mot de passe).

Synchroniser la date et l'heure

La date et l'heure du MicroLogic X peuvent être mises à jour automatiquement :

  • Avec l'interface Ethernet IFE ou EIFE dans les conditions suivantes :

    • L'interface Ethernet est configurée en mode SNTP

    • L'interface Ethernet reçoit une requête de mise à jour de la date et de l'heure par le serveur SNTP

    NOTE: Si l'unité de contrôle MicroLogic X est connectée à une interface Ethernet configurée en mode SNTP, il est possible d'actualiser manuellement l'horloge MicroLogic X, mais elle sera immédiatement remplacée par la date et l'heure de l'interface Ethernet.
  • Avec l'interface Modbus-SL IFM recevant une requête de mise à jour de la date et de l'heure par le serveur SNTP

Evénements prédéfinis

La définition manuelle de la date et de l'heure génère l'événement suivant :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x1107 (4359)

Date et heure définies

Configuration

Faible

Actions recommandées

Code

Evénement

Actions recommandées

0x1107 (4359)

Date et heure définies

Vérifiez la date et l'heure affichées sur l'écran de l'unité de contrôle.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?