Protection contre les surtensions (ANSI 59)

Présentation

La protection contre les surtensions (ANSI 59) surveille en permanence le niveau de tension des alimentations. Lorsque le niveau de tension d'une installation dépasse les limites acceptables, les informations fournies par la protection contre les surtensions permettent l'exécution de l'action appropriée pour rétablir le bon fonctionnement de l'installation.

Ces informations permettent de générer des alarmes et de déclencher le disjoncteur le cas échéant. En outre, la surveillance continue des tensions phase-phase ou phase-neutre permet l'exécution de l'action appropriée pour sécuriser le fonctionnement de l'installation lors de situations anormales ou critiques, par exemple : délestage, basculement de source, démarrage d'un générateur de secours.

Conditions préalables requises

Le Digital Module ANSI 27/59 - Minimum/maximum de tension doit être acheté et installé sur une unité de contrôle MicroLogic .X

La protection contre les surtensions nécessite une alimentation 24 Vcc externe.

La protection contre les surtensions est compatible avec :

Les données en provenance du Digital Module sont accessibles à distance via les interfaces de communication IFE/EIFE ou IFM si la version du micrologiciel IFE/EIFE ou IFM est compatible avec le module numérique. Pour plus d’informations, consultez la compatibilité du micrologiciel des interfaces de communication.

Principe de fonctionnement

ANSI 59-1

ANSI 59-2

La protection contre les surtensions peut surveiller trois tensions phase/phase (V12, V23, V31) ou trois tensions phase/neutre (V1N, V2N, V3N).

Il existe deux types de protection contre les surtensions :

  • ANSI 59-1 : chaque phase est surveillée indépendamment. La protection est activée dès que l'une des trois tensions surveillées atteint le seuil Vmax1.

  • ANSI 59-2 : les trois phases sont surveillées ensemble. La protection est activée lorsque les trois tensions surveillées atteignent le seuil Vmax2.

Vous pouvez désactiver chaque type de protection (ANSI 59-1 et ANSI 59-2).

Une temporisation réglable s'applique aux deux types de protection contre les surtensions :

  • ANSI 59-1 : la temporisation tVmax1 démarre dès que le seuil de protection est atteint.

  • ANSI 59-2 : la temporisation tVmax2 démarre dès que le seuil de protection est atteint.

La protection contre les surtensions fonctionne avec une caractéristique de temps défini.

NOTE: Les tensions à surveiller (phase/phase ou phase/neutre) sont valables à la fois pour la protection contre les sous-tensions et la protection contre les surtensions. Il est impossible de sélectionner un paramétrage différent pour un type de protection spécifique. La sélection s'effectue pour les quatre types de protection : ANSI 27-1, ANSI 27-2, ANSI 59-1 et ANSI 59-2.

Inhibition de la protection

Pour inhiber la protection contre les surtensions (ANSI 59-1 ou ANSI 59-2), les deux conditions suivantes doivent être remplies :

  • L'inhibition est activée sur une protection spécifique (ANSI 59-1 ou ANSI 59-2) via le paramètre Inhibition.

  • L'inhibition des protections optionnelles est activée par une entrée du module IO. La fonction Inhibition de protection optionnelle doit être affectée à une entrée du module IO.

Pour plus d'informations sur l'inhibition des protections optionnelles, reportez-vous au document Enerlin'X IO - Module d'interface d'entrée/sortie pour un seul disjoncteur - Guide d'exploitation.

NOTE: Les protections contre les surtensions (ANSI 59-1 ou ANSI 59-2) peuvent être inhibées séparément ou ensemble.

Paramétrage de toutes les protections contre les sous-tensions/surtensions

Avant de régler d'autres paramètres, sélectionnez le type de tensions à surveiller :

  • Tension phase/phase VLL (réglage d'usine)

  • Tension phase/neutre VLN (sélectionner ce paramètre uniquement avec les disjoncteurs à 4 pôles ou les disjoncteurs à 3 pôles avec ENVT câblé et configuré)

Il peut être défini comme suit :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

Paramétrage de la protection ANSI 59-1

Les paramètres de la protection contre les surtensions sur une phase (ANSI 59-1) sont les suivants :

  • Mode Vmax1 : active (ON) ou désactive (OFF) la protection.

  • Action Vmax1 : définit le résultat de l'activation de la protection contre les surtensions (déclenchement ou alarme).

    • Déclenchement : le disjoncteur se déclenche et trois événements sont générés (dépassement, ordre de déclenchement, déclenchement).

    • Alarme : deux événements sont générés (dépassement et ordre de déclenchement).

  • Inhibition Vmax1 : active (ON) l'inhibition de la protection par le module IO.

  • Vmax1 : seuil de la protection contre les surtensions sur une phase

  • tVmax1 : temporisation de la protection contre les surtensions sur une phase

Ils peuvent être définis comme suit :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

La fonction de doubles réglages ne s'applique pas à la protection contre les surtensions sur une seule phase. Lorsque la fonction de doubles réglages est activée, les paramètres de protection contre les surtensions sont les mêmes quel que soit le jeu de paramètres activé (jeu A ou jeu B).

Paramétrage de la protection ANSI 59-2

Les paramètres de la protection contre les surtensions sur toutes les phases (ANSI 59-2) sont les suivants :

  • Mode Vmax2 : active (ON) ou désactive (OFF) la protection.

  • Action Vmax2 : définit le résultat de l'activation de la protection contre les surtensions (déclenchement ou alarme).

    • Déclenchement : le disjoncteur se déclenche et trois événements sont générés (dépassement, ordre de déclenchement, déclenchement).

    • Alarme : deux événements sont générés (dépassement et ordre de déclenchement).

  • Inhibition Vmax2 : active (ON) l'inhibition de la protection par le module IO.

  • Vmax2 : seuil de la protection contre les surtensions sur toutes les phases (ANSI 59-2)

  • tVmax2 : temporisation de la protection contre les surtensions sur toutes les phases (ANSI 59-2)

Ils peuvent être définis comme suit :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

La fonction de doubles réglages ne s'applique pas à la protection contre les surtensions sur toutes les phases. Lorsque la fonction de doubles réglages est activée, les paramètres de protection contre les surtensions sont les mêmes quel que soit le jeu de paramètres activé (jeu A ou jeu B).

Paramètres de protection

Les paramètres des protections ANSI 59-1 et ANSI 59-2 sont les suivants :

Type

Paramètres

Unité

Plage de réglages

Étape

Réglage usine

Précision

ANSI 27 ANSI 59

Sélection de la tension

VLL phase/phase/ VLN phase/neutre

VLL phase/phase

ANSI 59-1

Mode Vmax1

ON/OFF

OFF

Action Vmax1

Alarme/Déclenchement

Alarme

Inhibition Vmax1

ON/OFF

OFF

Vmax1

V

20-1200

1

20

± 2 %

tVmax1

s

0(1)–300

0,01

10,00

± 2 %, ± 20 ms

ANSI 59-2

Mode Vmax2

ON/OFF

OFF

Action Vmax2

Alarme/Déclenchement

Alarme

Inhibition Vmax2

ON/OFF

OFF

Vmax2

V

20-1200

1

20

± 2 %

tVmax2

s

0(1)–300

0,01

10,00

± 2 %, ± 20 ms

(1) Avec une temporisation inférieure à 50 ms, la protection contre les surtensions peut se déclencher sur un phénomène passager, comme une surtension causée par des perturbations atmosphériques.

Caractéristiques de la protection

Caractéristiques de la protection contre les surtensions :

  • Temporisation définie

  • Réarmement instantané

  • Hystérésis : fixe 98 %

  • Temps minimum de coupure : 50 ms

  • Temps maximum de coupure : 140 ms avec temporisation réglée à 0 s

Evénements prédéfinis

La fonction génère les événements prédéfinis suivants :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x6411 (25617)

Déclenchement en cas de surtension sur 1 phase

Déclenchement

Elevé

0x6211 (25105)

Ordre démarrage en cas de surtension sur 1 phase

Protection

Faible

0x6311 (25361)

Ordre déclenchement en cas de surtension sur 1 phase

Protection

Moyenne

0x642B (25643)

Déclenchement en cas de surtension sur 3 phases

Déclenchement

Elevé

0x622B (25131)

Ordre démarrage en cas de surtension sur 3 phases

Protection

Faible

0x632B (25387)

Ordre déclenchement en cas de surtension sur 3 phases

Protection

Moyenne

0x0EF8 (3832

Protection optionnelle inhibée par le module IO

Protection

Faible

0x0D0C (3340)

Erreur de configuration E/S ou UC : inhibition protections facultatives

Configuration

Moyenne

Les événements prédéfinis ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Pour des informations générales sur les événements, reportez-vous à la section Gestion des événements.

Les événements de protection sont générés comme suit :

  • Le dépassement de seuil est généré lors de l'activation de la protection.

  • L'ordre de déclenchement est généré lorsque le délai de protection expire.

    L'ordre de déclenchement n'est pas généré lorsque la protection optionnelle est inhibée.

  • Le déclenchement est généré lors de l'activation du déclencheur voltmétrique du disjoncteur (MITOP).

    Le déclenchement n'est pas généré lorsque :

    • la protection facultative est réglée sur le mode alarme ;

    • la protection facultative est inhibée.

Actions recommandées

Code

Evénement

Actions recommandées

0x6411 (25617)

Déclenchement en cas de surtension sur 1 phase

Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'Assistant analyse de défaut de Application EcoStruxure Power Device.

0x642B (25643)

Déclenchement en cas de surtension sur 3 phases

Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'Assistant analyse de défaut de Application EcoStruxure Power Device.

0x0D0C (3340)

Erreur de configuration E/S ou UC : inhibition protections facultatives

Corrigez l’erreur de configuration avec le logiciel EcoStruxure Power Commission :

  • Si vous souhaitez que l'inhibition de la protection en option soit contrôlée par le module IO, raccordez un module IO avec affectation de protection appropriée.

  • Si vous ne voulez pas que l'inhibition de la protection en option soit contrôlée par le module IO, raccordez un module IO sans affectation de protection.

Réinitialisation d'un événement de déclenchement

Pour plus d'informations sur la réinitialisation du disjoncteur après un déclenchement suite à un défaut électrique, consultez le document approprié :

  • MasterPacT MTZ1 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?