Sélectivité

Coordination entre appareils

La coordination entre les appareils d'amont et d'aval, et en particulier la sélectivité, est indispensable pour optimiser la continuité de service. Le grand nombre d'options de configuration des options de protection sur les unités de contrôle MicroLogic X améliore la coordination naturelle entre disjoncteurs.

Trois techniques de sélectivité peuvent être mises en place :

  • Sélectivité ampèremétrique, qui correspond à un étagement du seuil de protection de surcharge de longue durée.

  • Sélectivité chronométrique, qui correspond à un étagement du seuil de protection de surcharge de courte durée.

  • Sélectivité énergétique, qui correspond à un étagement des niveaux d'énergie des disjoncteurs : cela s'applique dans le cas de courants de court-circuit de forte intensité.

Règles de sélectivité

Les règles de sélectivité dépendent :

  • du type d'unité de contrôle équipant les disjoncteurs installés en amont et en aval : électronique ou thermo-magnétique.

  • de la précision des réglages.

Sélectivité de la protection contre les surcharges

Pour la protection contre les surcharges, les règles de sélectivité entre les déclencheurs électroniques sont les suivantes :

  • Sélectivité ampèremétrique et chronométrique :

    • Un ratio Ir Q1 /Ir Q2 supérieur ou égal à 1,3 est suffisant entre le seuil d'Ir pour la protection court retard de l'unité de contrôle du disjoncteur d'amont Q1 et celle de l'unité de contrôle du disjoncteur d'aval Q2.

    • La temporisation tr de la protection long retard de l'unité de contrôle du disjoncteur en amont Q1 est supérieure ou égale à celle de l'unité de contrôle du disjoncteur en aval Q2.

    • Un ratio de 1,5 est suffisant entre le seuil d'Isd pour la protection court retard de l'unité de contrôle du disjoncteur d'amont Q1 et celle de l'unité de contrôle du disjoncteur d'aval Q2.

    • La temporisation tsd de la protection court retard de l'unité de contrôle du disjoncteur en amont Q1 est supérieure à celle de l'unité de contrôle du disjoncteur en aval Q2.

    • Si le disjoncteur d'amont est en position Ouvert I2t, le disjoncteur d'aval ne doit pas être en position Fermé I2t.

  • La sélectivité énergétique est assurée par les caractéristiques de conception et de construction des disjoncteurs. La limite de sélectivité ne peut être indiquée que par le constructeur.

Sélectivité de la protection contre défaut à la terre

Pour la protection contre le défaut à la terre, seules les règles de sélectivité chronométrique doivent être appliquées au seuil de protection Ig et à la temporisation tg :

  • Un ratio de 1,3 est suffisant entre le seuil d'Ig pour la protection contre le défaut à la terre de l'unité de contrôle du disjoncteur d'amont Q1 et celle de l'unité de contrôle du disjoncteur d'aval Q2.

  • La temporisation tg de la protection contre le défaut à la terre de l'unité de contrôle du disjoncteur en amont Q1 est supérieure à celle de l'unité de contrôle du disjoncteur en aval Q2.

  • Si le disjoncteur d'amont est en position Ouvert I2t, le disjoncteur d'aval ne doit pas être en position Fermé I2t.

Limite de sélectivité

Selon l’étagement des calibres des disjoncteurs et du réglage des paramètres de protection, la sélectivité peut être :

  • Limitée (sélectivité partielle) à une valeur inférieure au courant maximal de court-circuit prévu.

  • Totale (sélectivité totale), réalisée quelle que soit la valeur du courant de court-circuit.

Tableau de sélectivité

Schneider Electric fournit des tableaux de sélectivité indiquant le type de sélectivité (partielle ou totale) entre tous les disjoncteurs, pour toute sa gamme de disjoncteurs. Pour plus d'informations, consultez le document LVPED318033EN Complementary Technical Information.

Fonction I2t ON/OFF

Utilisez la fonction courbe à temps inverse I2t pour améliorer la coordination des disjoncteurs. Utilisez cette fonction lorsqu'un équipement de protection utilisant uniquement le temps inverse (un appareil à fusibles, par exemple) est installé en amont ou en aval.

I2t OFF

I2t ON

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?