Protection contre les sous-tensions (ANSI 27)

Présentation

La protection contre les sous-tensions (ANSI 27) surveille en permanence la tension du système. Lorsque le niveau de tension d'une installation dépasse les limites acceptables, les informations fournies par la protection contre les sous-tensions permettent l'exécution de l'action appropriée pour rétablir le bon fonctionnement de l'installation.

Ces informations permettent de générer des alarmes et de déclencher le disjoncteur le cas échéant. En outre, la surveillance continue des tensions phase-phase ou phase-neutre permet l'exécution de l'action appropriée pour sécuriser le fonctionnement de l'installation lors de situations anormales ou critiques, par exemple : délestage, basculement de source, démarrage d'un générateur de secours.

Conditions préalables requises

Le Digital Module ANSI 27/59 - Minimum/maximum de tension doit être acheté et installé sur une Xunité de contrôle MicroLogic .

La protection contre les sous-tensions nécessite une alimentation 24 Vcc externe.

La protection contre les sous-tensions est compatible avec :

Les données en provenance du Digital Module sont accessibles à distance via les interfaces de communication IFE/EIFE ou IFM si la version du micrologiciel IFE/EIFE ou IFM est compatible avec le module numérique. Pour plus d’informations, consultez la compatibilité du micrologiciel des interfaces de communication.

Principe de fonctionnement

ANSI 27-1

ANSI 27-2

La protection contre les sous-tensions peut surveiller trois tensions phase/phase (V12, V23, V31) ou trois tensions phase/neutre (V1N, V2N, V3N).

Il existe deux types de protection contre les sous-tensions :

  • ANSI 27-1 : chaque tension est surveillée indépendamment. La protection est activée dès que l'une des trois tensions surveillées atteint le seuil Vmin1.

  • ANSI 27-2 : les trois tensions sont surveillées ensemble. La protection est activée lorsque les trois tensions surveillées atteignent le seuil Vmin2.

Vous pouvez désactiver chaque type de protection (ANSI 27-1 et ANSI 27-2).

Une temporisation réglable s'applique aux deux types de protection contre les sous-tensions :

  • ANSI 27-1 : la temporisation tVmin1 démarre à l'activation de la protection.

  • ANSI 27-2 : la temporisation tVmin2 démarre à l'activation de la protection.

La protection contre les sous-tensions fonctionne avec une caractéristique de temps défini.

NOTE: Les tensions à surveiller (phase/phase ou phase/neutre) sont valables à la fois pour la protection contre les sous-tensions et la protection contre les surtensions. Il est impossible de sélectionner un paramétrage différent pour un type de protection spécifique. La sélection s'effectue pour les quatre types de protection : ANSI 27-1, ANSI 27-2, ANSI 59-1 et ANSI 59-2.

Inhibition de la protection

Pour inhiber la protection contre les sous-tensions (ANSI 27-1 ou ANSI 27-2), les deux conditions suivantes doivent être remplies :

  • L'inhibition est activée sur une protection spécifique (ANSI 27-1 ou ANSI 27-2) via le paramètre Inhibition.

  • L'inhibition des protections optionnelles est activée par une entrée du module IO. La fonction Inhibition de protection optionnelle doit être affectée à une entrée du module IO.

Pour plus d'informations sur l'inhibition des protections optionnelles, reportez-vous au document Enerlin'X IO - Module d'interface d'entrée/sortie pour un seul disjoncteur - Guide d'exploitation.

NOTE: Les protections contre les sous-tensions (ANSI 27-1 ou ANSI 27-2) peuvent être inhibées séparément ou ensemble.

Mesure de la tension

Pour la protection contre les sous-tensions en mode déclenchement, la tension doit être mesurée du côté de la source d'alimentation pour permettre la fermeture du disjoncteur. En standard, l'entrée de tension MicroLogic X est reliée directement à la tension d'activation interne (PTI) en aval du disjoncteur. Autrement dit :

  • Si le disjoncteur est alimenté en aval, la tension d'activation interne (PTI) permet la protection contre les sous-tensions et la fermeture du disjoncteur.

  • Si le disjoncteur est alimenté en amont, une entrée de tension externe est requise. La tension du côté de l'alimentation doit être mesurée via la prise de tension externe (PTE) ou vous pouvez utiliser l'option Forcer sur Off avec disjoncteur ouvert.

Paramétrage de toutes les protections contre les sous-tensions/surtensions

Avant de régler d'autres paramètres, sélectionnez le type de tensions à surveiller :

  • Tension phase/phase VLL (réglage d'usine)

  • Tension phase/neutre VLN (sélectionner ce paramètre uniquement avec les disjoncteurs à 4 pôles ou les disjoncteurs à 3 pôles avec ENVT câblé et configuré)

Il peut être défini comme suit :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

Définition du comportement en cas de sous-tension (protections ANSI 27-1 et ANSI 27-2)

Un disjoncteur alimenté en amont sans option PTE peut être difficile à refermer suite au déclenchement de la protection contre les sous-tensions. En effet, le déclenchement se produit immédiatement après que la protection a détecté l'absence de tension. Pour permettre la fermeture du disjoncteur, le comportement en cas de sous-tension peut être forcé sur Off lorsque le disjoncteur est ouvert.

Le comportement en cas de sous-tension (comportement Vmin) est associé à deux paramètres :

  • Normal : la protection fonctionne normalement.

  • Forcer sur Off avec disjoncteur ouvert : la protection contre les sous-tensions est désactivée lorsque le seuil est atteint et que le disjoncteur est en position Ouvert.

Paramétrage de la protection ANSI 27-1

Les paramètres de la protection contre les sous-tensions sur une phase (ANSI 27-1) sont les suivants :

  • Mode Vmin1 : active (ON) ou désactive (OFF) la protection contre les sous-tensions sur une phase.

  • Action Vmin1 : définit le résultat de l'activation de la protection contre les sous-tensions (déclenchement ou alarme).

    • Déclenchement : le disjoncteur se déclenche et trois événements sont générés (dépassement, ordre de déclenchement, déclenchement).

    • Alarme : deux événements sont générés (dépassement et ordre de déclenchement).

  • Inhibition Vmin1 : active (ON) l'inhibition de la protection par le module IO.

  • Vmin1 : seuil de la protection contre les sous-tensions sur une phase

  • tVmin1 : temporisation de la protection contre les sous-tensions sur une phase

Ils peuvent être définis comme suit :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

La fonction de doubles réglages ne s'applique pas à la protection contre les sous-tensions sur une seule phase. Lorsque la fonction de doubles réglages est activée, les paramètres de protection contre les sous-tensions sont les mêmes quel que soit le jeu de paramètres activé (jeu A ou jeu B).

Paramétrage de la protection ANSI 27-2

Les paramètres de la protection contre les sous-tensions sur toutes les phases (ANSI 27-2) sont les suivants :

  • Mode Vmin2 : active (ON) ou désactive (OFF) la protection contre les sous-tensions sur toutes les phases.

  • Action Vmin2 : définit le résultat de l'activation de la protection contre les sous-tensions (déclenchement ou alarme).

    • Déclenchement : le disjoncteur se déclenche et trois événements sont générés (dépassement, ordre de déclenchement, déclenchement).

    • Alarme : deux événements sont générés (dépassement et ordre de déclenchement).

  • Inhibition Vmin2 : active (ON) l'inhibition de la protection par le module IO.

  • Vmin2 : seuil de la protection contre les sous-tensions sur toutes les phases

  • tVmin2 : temporisation de la protection contre les sous-tensions sur toutes les phases

Ils peuvent être définis comme suit :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

La fonction de doubles réglages ne s'applique pas à la protection contre les sous-tensions sur toutes les phases. Lorsque la fonction de doubles réglages est activée, les paramètres de protection contre les sous-tensions sont les mêmes quel que soit le jeu de paramètres activé (jeu A ou jeu B).

Paramètres de protection

Les paramètres des protections ANSI 27-1 et ANSI 27-2 sont les suivants :

Type

Paramètres

Unité

Plage de réglages

Étape

Réglage usine

Précision

ANSI 27 ANSI 59

Sélection de la tension

VLL phase/phase/ VLN phase/neutre

VLL phase/phase

ANSI 27-1 ANSI 27-2

Comportement Vmin

Normal/Forcer sur Off avec disjoncteur ouvert

Normal

ANSI 27-1

Mode Vmin1

ON/OFF

OFF

Action Vmin1

Alarme/Déclenchement

Alarme

Inhibition Vmin1

ON/OFF

OFF

Vmin1

V

20-1200

1

20

± 2 %

tVmin1

s

0-300

0,01

10,00

± 2 %, ± 20 ms

ANSI 27-2

Mode Vmin2

ON/OFF

OFF

Action Vmin2

Alarme/Déclenchement

Alarme

Inhibition Vmin2

ON/OFF

OFF

Vmin2

V

20-1200

1

20

± 2 %

tVmin2

s

0-300

0,01

10,00

± 2 %, ± 20 ms

Caractéristiques de la protection

Caractéristiques de la protection contre les sous-tensions :

  • Temporisation définie

  • Réarmement instantané

  • Hystérésis : fixe 98 %

  • Temps minimum de coupure : 50 ms

  • Temps maximum de coupure : 140 ms avec temporisation réglée à 0 s

Evénements prédéfinis

La fonction génère les événements prédéfinis suivants :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x6410 (25616)

Déclenchement en cas de sous-tension sur 1 phase

Déclenchement

Elevé

0x6210 (25104)

Ordre démarrage en cas de sous-tension sur 1 phase

Protection

Faible

0x6310 (25360)

Ordre déclenchement en cas de sous-tension sur 1 phase

Protection

Moyenne

0x642A (25642)

Déclenchement en cas de sous-tension sur 3 phases

Déclenchement

Elevé

0x622A (25130)

Ordre démarrage en cas de sous-tension sur 3 phases

Protection

Faible

0x632A (25386)

Ordre déclenchement en cas de sous-tension sur 3 phases

Protection

Moyenne

0x0EF8 (3832)

Protection optionnelle inhibée par le module IO

Protection

Faible

0x0D0C (3340)

Erreur de configuration E/S ou UC : inhibition protections facultatives

Configuration

Moyenne

Les événements prédéfinis ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Pour des informations générales sur les événements, reportez-vous à la section Gestion des événements.

Les événements de protection sont générés comme suit :

  • Le dépassement de seuil est généré lors de l'activation de la protection.

  • L'ordre de déclenchement est généré lorsque le délai de protection expire.

    L'ordre de déclenchement n'est pas généré lorsque la protection optionnelle est inhibée.

  • Le déclenchement est généré lors de l'activation du déclencheur voltmétrique du disjoncteur (MITOP).

    Le déclenchement n'est pas généré lorsque :

    • la protection facultative est réglée sur le mode alarme ;

    • la protection facultative est inhibée.

Actions recommandées

Code

Evénement

Actions recommandées

0x6410 (25616)

Déclenchement en cas de sous-tension sur 1 phase

Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'Assistant analyse de défaut de Application EcoStruxure Power Device.

0x642A (25642)

Déclenchement en cas de sous-tension sur 3 phases

Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'Assistant analyse de défaut de Application EcoStruxure Power Device.

0x0EF8 (3832)

Protections optionnelles inhibées par module IO

Vérifiez le commutateur de sélection d'inhibition raccordé au module IO.

0x0D0C (3340)

Erreur de configuration E/S ou UC : inhibition protections facultatives

Corrigez l’erreur de configuration avec le logiciel EcoStruxure Power Commission :

  • Si vous souhaitez que l'inhibition de la protection en option soit contrôlée par le module IO, raccordez un module IO avec affectation de protection appropriée.

  • Si vous ne voulez pas que l'inhibition de la protection en option soit contrôlée par le module IO, raccordez un module IO sans affectation de protection.

Réinitialisation d'un événement de déclenchement

Pour plus d'informations sur la réinitialisation du disjoncteur après un déclenchement suite à un défaut électrique, consultez le document approprié :

  • MasterPacT MTZ1 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?