Supervisión del estado de los contactos

Presentación

Los contactos de los polos sufren desgaste debido al número de ciclos de funcionamiento con corriente y corriente interrumpida durante cortocircuitos. Se recomienda revisarlos periódicamente para decidir si los contactos se deben cambiar o no. Para evitar la inspección periódica de los contactos y la cámara de corte, la estimación del desgaste de los contactos ayuda a planificar la inspección visual según el desgaste estimado (del 0 % [contacto nuevo] al 100 % [contacto totalmente desgastado]).

Principio de funcionamiento

El desgaste de los contactos aumenta cada vez que el interruptor automático interrumpe el circuito, con o sin corriente.

Cuando el algoritmo de desgaste de los contactos de la unidad de control MicroLogic X se encuentra por encima de uno de los umbrales predeterminados (60 %, 95 % y 100 %), se genera un evento con una pantalla emergente naranja o roja y el mensaje de evento correspondiente.

Interpretación del desgaste de los contactos

Consulte la interpretación del desgaste de los contactos de EcoStruxure Power Device para calcular la capacidad del interruptor automático para aislar, transportar la corriente nominal, funcionar y dispararse:

  • Aislar: capacidad del interruptor automático, una vez abierto o disparado, para separar y aislar el circuito o un aparato del resto de la instalación eléctrica durante el mantenimiento o la reparación.

  • Transportar la corriente nominal: capacidad de un interruptor automático para transportar continuamente su corriente nominal sin fugas térmicas. Se recomienda limitar la carga de corriente al 80 % de su corriente nominal para evitar un envejecimiento acelerado del interruptor automático.

  • Funcionar y dispararse cuando existe sobrecarga: capacidad del interruptor automático para funcionar en condiciones normales o de sobrecarga. En condiciones de sobrecarga, cuanto más alta sea la corriente de sobrecarga, menor será el número de operaciones restantes. En los circuitos eléctricos que funcionan correctamente se producen sobrecargas (por ejemplo, al arrancar un motor o si hay demasiados aparatos en funcionamiento a la vez en un circuito).

  • Dispararse cuando se produce un cortocircuito: capacidad del interruptor automático de funcionar en milisegundos para limitar las consecuencias o los daños que pudieran producirse en la instalación debido a los efectos térmicos y electrodinámicos de un cortocircuito entre los conductores con tensión o entre los conductores con tensión y la conexión a tierra.

Disponibilidad de los datos

Se puede acceder a los datos de supervisión del desgaste de los contactos tal como se muestra a continuación:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Mantenimiento > Estado > Desgaste de los contactos

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • Con la EcoStruxure Power Device a través de una conexión Bluetooth o USB OTG

  • En la pantalla FDM128.

  • En la pantalla FDM121.

  • En un controlador remoto a través de la red de comunicación

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x1440 (5184)

El desgaste de los contactos es superior al 60 %. Compruebe los contactos.

Diagnóstico

Media

0x1441 (5185)

El desgaste de los contactos es superior al 95 %. Prevea una sustitución.

Diagnóstico

Media

0x1442 (5186)

Los contactos están completamente desgastados. Es necesario sustituir el interruptor automático.

Diagnóstico

Alta

Acciones recomendadas

Código

Evento

Acciones recomendadas

0x1440 (5184)

El desgaste de los contactos es superior al 60 %. Compruebe los contactos.

Inspeccione visualmente la cámara de corte y los contactos principales en el siguiente mantenimiento programado.

0x1441 (5185)

El desgaste de los contactos es superior al 95 %. Prevea una sustitución.

Planifique la sustitución del interruptor automático. Consulte la interpretación del desgaste de los contactos en EcoStruxure Power Device para calcular la capacidad del interruptor automático para aislar, soportar el servicio nominal, funcionar y dispararse.

0x1442 (5186)

Los contactos están completamente desgastados. Es necesario sustituir el interruptor automático.

Sustituya el interruptor automático. Consulte la interpretación del desgaste de los contactos en EcoStruxure Power Device para calcular la capacidad del interruptor automático para aislar, soportar el servicio nominal, funcionar y dispararse.

Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con la asistencia de Schneider Electric o el representante de servicio de Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?