Módulo digital de asistente de funcionamiento de MasterPact

Presentación

El Digital Module del asistente de funcionamiento de MasterPact amplía y mejora las funciones del EcoStruxure Power Device.

El Digital Module del asistente de funcionamiento de MasterPact ayuda al operador a manipular el interruptor automático mediante instrucciones para realizar las acciones.

Muestra el estado del interruptor automático, como:

  • Estado Listo para cerrar

  • Estado del muelle resorte

  • Estado de las bobinas (con bobinas comunicantes y de diagnóstico)

Al usar las bobinas comunicantes y de diagnóstico, permite abrir o cerrar el interruptor automático desde unos cuantos metros de distancia.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • No use el interruptor automático sin confirmar que no creará una situación de peligro.
  • No permita realizar ningún trabajo en la red eléctrica sin validar físicamente la correcta ejecución de las acciones de software locales o remotas para abrir el interruptor automático o apagar el circuito eléctrico.
  • No permita que ninguna persona trabaje en la red eléctrica sin haber verificado físicamente la ejecución correcta de las acciones locales o remotas del software para cerrar el interruptor automático o conectar el circuito eléctrico.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
RIESGO DE CIERRE POR DEFECTO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el interruptor automático sin haber verificado y, si es necesario, reparado la instalación eléctrica aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Requisitos previos

El Digital Module de asistente de funcionamiento del MasterPact es un Digital Module opcional, que se puede adquirir e instalar en una unidad de control MicroLogic X.

Los requisitos previos son:

  • La EcoStruxure Power Device debe estar instalada en un smartphone.

  • El smartphone se debe conectar a la unidad de control MicroLogic X a través de:

    • Bluetooth: la unidad de control debe recibir alimentación.

    • NFC: no es necesario que la unidad de control reciba alimentación.

    • USB OTG: la unidad de control puede recibir alimentación del smartphone.

  • La fecha y la hora de MicroLogic X deben estar actualizadas.

  • Las bobinas de diagnóstico y comunicación (MX, MN, XF) deben estar instaladas en el interruptor automático MasterPact MTZ.

El Digital Module de asistente de funcionamiento de MasterPact es compatible con:

  • Unidades de control MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X y 7.0 X para la norma IEC

  • Unidades de control MicroLogic 3.0 X, 5.0 X y 6.0 X para la norma UL

  • Unidades de control MicroLogic X con versión de firmware mayor o igual que 001.000.000.

  • Interfaz IFE/EIFE con versión de firmware mayor o igual que 003.006.000

  • Interfaz IFM con versión de firmware mayor o igual que 003.000.000

Disponibilidad de la asistencia

La disponibilidad de las funciones varía en función del tipo de conexión al Digital Module:

  • A través de Bluetooth, USB OTG y de las bobinas comunicantes y de diagnóstico: todas las funciones están disponibles.

  • A través de NFC (la conexión se puede realizar cuando la unidad de control no reciba alimentación): se proporciona información básica sobre el interruptor automático y sobre el contexto del último disparo. También proporciona ayuda paso a paso, al pedir al usuario que facilite el estado del interruptor automático y al ofrecerle ayuda para el funcionamiento manual del interruptor automático.

Ejemplos de pantallas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?