Distorsión armónica total

Presentación

La unidad de control calcula la distorsión armónica total relacionada con el valor fundamental THD, así como la distorsión armónica total relacionada con los valores eficaces THD-R de las tensiones y las corrientes.

Visualización de la distorsión armónica total

La distorsión armónica total relacionada con el valor fundamental THD se puede mostrar de la siguiente manera:

  • En la pantalla de MicroLogic X:

    • THD(I) en Inicio > Medidas > I harmónic.

    • THD(V) en Inicio > Medidas > V harmónic.

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • Con la EcoStruxure Power Device.

  • En la pantalla FDM128.

  • En la pantalla de FDM121

  • A través de la red de comunicación.

La distorsión armónica total relacionada con los valores eficaces THD-R se puede mostrar de la siguiente manera:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • A través de la red de comunicación.

THD en corriente

La corriente THD es un porcentaje del valor eficaz de corrientes armónicas de rangos superiores a 1 en relación con el valor eficaz de la corriente fundamental (primer orden). La unidad de control calcula la distorsión de la corriente armónica total THD hasta el decimoquinto armónico:

El porcentaje de THD en corriente puede ser superior al 100 %.

La distorsión armónica total THD(I) permite evaluar la distorsión de la onda de corriente con un solo número. En la tabla siguiente se muestran los valores límite de THD.

Valor de THD(I)

Comentarios

THD(I) <10 %

Corrientes armónicas débiles: poco riesgo de sufrir perturbaciones.

10 % <THD(I) <50 %

Corrientes armónicas significativas: riesgo de calentamiento, sobredimensionado de las fuentes.

50 % <THD(I)

Corrientes armónicas muy importantes: riesgo casi seguro de sufrir perturbaciones, degradación y calentamientos a menos que la instalación se haya calculado y dimensionado teniendo en cuenta este tipo de restricciones.

La distorsión de la onda de corriente creada por un dispositivo no lineal con un THD(I) elevado puede provocar distorsión en la onda de tensión, en función del nivel de distorsión y la impedancia de la fuente. Esta distorsión de la onda de tensión afecta a todos los dispositivos que reciben alimentación de la fuente. Los dispositivos más sensibles del sistema pueden quedar por lo tanto afectados. Puede que los dispositivos con un THD(I) elevado no queden directamente afectados, aunque sí podrían ocasionar perturbaciones en otros dispositivos más sensibles del sistema.

NOTA: La medición de THD(I) es un método efectivo de detección de los posibles problemas que pueden tener los dispositivos que forman parte de redes eléctricas.

THD en tensión

La tensión THD es un porcentaje del valor eficaz de tensiones armónicas de rangos superiores a 1 en relación con el valor eficaz de la tensión fundamental (primer orden). La unidad de control calcula la THD en la tensión hasta el decimoquinto armónico:

Este porcentaje puede teóricamente ser superior al 100 % pero, en la práctica, raramente supera el 15 %.

La distorsión armónica total THD(V) permite evaluar la distorsión de la onda de tensión con un solo número. Los valores límite siguientes son los que suelen evaluar los distribuidores de energía:

Valor de THD(V)

Comentarios

THD(V) <5 %

Distorsión insignificante de la onda de tensión: poco riesgo de perturbaciones.

5 % <THD(V) <8 %

Distorsión significativa de la onda de tensión: riesgo de calentamiento y de sufrir perturbaciones.

8 % <THD(V)

Distorsión significativa de la onda de tensión: existe un riesgo elevado de sufrir perturbaciones a menos que la instalación ya se haya calculado y dimensionado teniendo en cuenta este nivel de distorsión.

La distorsión de la onda de tensión afecta a todos los dispositivos que reciben alimentación de la fuente.

NOTA: La indicación de THD(V) permite evaluar el riesgo de que los dispositivos más sensibles que reciben alimentación sufran interferencias.

THD-R en corriente

La corriente THD-R es un porcentaje del valor eficaz de corrientes armónicas de rangos superiores a 1 en relación con el valor eficaz de la corriente fundamental más la armónica. La unidad de control calcula la distorsión de la corriente armónica total THD-R hasta el decimoquinto armónico y utiliza para ello la siguiente ecuación:

El porcentaje de THD-R en corriente no debe ser superior al 100 %.

La distorsión armónica total THD-R(I) permite evaluar la distorsión de la onda de corriente con un solo número. En la tabla siguiente se muestran los valores límite de THD-R.

Valor de THD-R(I)

Comentarios

THD-R(I) <10 %

Corrientes armónicas débiles: poco riesgo de sufrir perturbaciones.

10 % <THD-R(I) <50 %

Corrientes armónicas significativas: riesgo de calentamiento, sobredimensionado de las fuentes.

50 % <THD-R(I)

Corrientes armónicas muy importantes: riesgo casi seguro de sufrir perturbaciones, degradación y calentamientos a menos que la instalación se haya calculado y dimensionado teniendo en cuenta este tipo de restricciones.

La distorsión de la onda de corriente creada por un dispositivo no lineal con un THD-R(I) elevado puede provocar distorsión en la onda de tensión, en función del nivel de distorsión y la impedancia de la fuente. Esta distorsión de la onda de tensión afecta a todos los dispositivos que reciben alimentación de la fuente. Los dispositivos más sensibles del sistema pueden quedar por lo tanto afectados. Puede que los dispositivos con un THD-R(I) elevado no queden directamente afectados, aunque sí podrían ocasionar perturbaciones en otros dispositivos más sensibles del sistema.

NOTA: La medición de THD-R(I) es un método efectivo de detección de los posibles problemas que pueden tener los dispositivos que forman parte de redes eléctricas.

THD-R en tensión

La THD-R en tensión es el porcentaje del valor eficaz de tensiones armónicas superiores a 1 en relación con el valor eficaz de la tensión fundamental más la armónica. La unidad de control calcula la distorsión de la tensión armónica total THD-R hasta el decimoquinto armónico y utiliza para ello la siguiente ecuación:

La distorsión armónica total THD-R(V) permite evaluar la distorsión de la onda de tensión con un solo número. Los valores límite siguientes son los que suelen evaluar los distribuidores de energía:

Valor de THD-R(V)

Comentarios

THD-R(V) <5 %

Distorsión insignificante de la onda de tensión: poco riesgo de perturbaciones.

5 % <THD-R(V) <8 %

Distorsión significativa de la onda de tensión: riesgo de calentamiento y de sufrir perturbaciones.

8 % <THD-R(V)

Distorsión significativa de la onda de tensión: existe un riesgo elevado de sufrir perturbaciones a menos que la instalación ya se haya calculado y dimensionado teniendo en cuenta este nivel de distorsión.

La distorsión de la onda de tensión afecta a todos los dispositivos que reciben alimentación de la fuente.

NOTA: La indicación de THD-R(V) permite evaluar el riesgo de que los dispositivos más sensibles que reciben alimentación sufran interferencias.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?