配电保护

简介

MicroLogic X 控制单元设计用于提供过流和接地故障电流保护。

描述

选择保护特性时应考虑以下各点:

  • 过载电流(过载和短路)和潜在接地故障电流

  • 需要保护的导体

  • 设备之间的协调和选择性

  • 是否有谐波电流

保护特性可通过脱扣曲线表示,它说明断路器脱扣时间与测量的电流和保护设置的函数关系。保护设置在 MicroLogic X 控制单元的额定电流 In 上标示。

额定电流 In

保护设置范围取决于额定电流 In,这个值由插入到 MicroLogic X 控制单元的互感器插头定义。

用户不能更换或修改互感器插头。联系您的 Schneider Electric 服务代表检查、更换或重新连接传感器插头。机械失配保护可防止安装的互感器插头不兼容断路器壳架等级。

对于 IEC 标准的断路器,可用的互感器插头产品如下表所示。

输入

商业型号

壳架额定电流

MTZ1

MTZ2

MTZ3

06

08

10

12

16

08

10

12

16

20

25

32

40

40

50

63

400 A

LV847053

630 A

LV833091

800 A

LV833092

1,000 A

LV833093

1,250 A

LV833094

1,600 A

LV833095

2,000 A

LV833982

2,500 A

LV833983

3,200 A

LV833984

3,600 A

LV836390

4,000 A

LV847820

2,000 A

LV847821

2,500 A

LV847822

3,200 A

LV847823

3,600 A

LV836391

4,000 A

LV847824

5,000 A

LV847825

6,300 A

LV847826

对于 UL 标准的断路器,可用的互感器插头产品如下表所示。

输入

商业型号

壳架额定电流

MTZ1

MTZ2

MTZ3

06

08

12

16

08

12

16

20

25

30

40

50

60

400 A

LV847053

600 A

LV848823

800 A

LV833092

1,000 A

LV833093

1,200 A

LV848824

1,600 A

LV833095

2,000 A

LV833982

2,500 A

LV833983

3,000 A

LV848825

2,000 A

LV847821

2,500 A

LV847822

3,000 A

LV848826

3,200 A

LV847823

3,600 A

LV836391

4,000 A

LV847824

5,000 A

LV847825

6,000 A

LV848827

对于 ANSI 标准的断路器,可用的互感器插头产品如下表所示。

输入

商业型号

壳架额定电流

MTZ1

MTZ2

MTZ3

08

08

16

20

32

40

32

40

50

60

400 A

LV847053

600 A

LV848823

800 A

LV833092

1,000 A

LV833093

1,200 A

LV848824

1,250 A

LV833094

1,600 A

LV833095

2,000 A

LV833982

2,500 A

LV833983

3,000 A

LV848825

3,200 A

LV833984

3,600 A

LV836390

4,000 A

LV847820

2,000 A

LV847821

2,500 A

LV847822

3,000 A

LV848826

3,200 A

LV847823

3,600 A

LV836391

4,000 A

LV847824

5,000 A

LV847825

6,000 A

LV848827

MicroLogic 2.0 X 控制单元

IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X 控制单元提供:

  • 长延时过流保护 (Ir)

  • 瞬时过流保护 (Isd)

MicroLogic 2.0 X 控制单元的保护功能可在没有辅助供电的情况下运行。该控制单元通过流经断路器的电流供电。

MicroLogic 3.0 X 控制单元

UL 标准的 MicroLogic 3.0 X 控制单元提供:

  • 长延时过流保护 (Ir)

  • 瞬时过流保护 (Ii)

MicroLogic 3.0 X 控制单元的保护功能可在没有辅助供电的情况下运行。该控制单元通过流经断路器的电流供电。

MicroLogic 5.0 X 控制单元

IEC 和 UL 标准的 MicroLogic 5.0 X 控制单元提供:

  • 长延时过流保护 (Ir)

  • 短延时过流保护 (Isd)

  • 瞬时过流保护 (Ii)

MicroLogic 5.0 X 控制单元的保护功能可在没有辅助供电的情况下运行。该控制单元通过流经断路器的电流供电。

MicroLogic 6.0 X 控制单元

IEC 和 UL 标准的 MicroLogic 6.0 X 控制单元提供:

  • 长延时过流保护 (Ir)

  • 短延时过流保护 (Isd)

  • 瞬时过流保护 (Ii)

  • 接地故障保护 (Ig)

MicroLogic 6.0 X 控制单元的保护功能可在没有辅助供电的情况下运行。该控制单元通过流经断路器的电流供电。

MicroLogic 7.0 X 控制单元

IEC 标准的 MicroLogic 7.0 X 控制单元提供:

  • 长延时过流保护 (Ir)

  • 短延时过流保护 (Isd)

  • 瞬时过流保护 (Ii)

  • 接地漏电保护 (IΔn)

MicroLogic 7.0 X 控制单元的保护功能可在没有外部辅助供电的情况下运行。

MicroLogic X 控制单元通过流经断路器的电流供电。此外,需要 VPS 电压电源模块,才能确保在出现低电流故障的情况下接地漏电保护能够发挥作用。

DIN / DINFSELLIM 瞬时保护

DIN / DINFSELLIM 瞬时保护属于内部保护,当短路电流达到断路器的耐受限值时使用。这些保护不可调整,在正常运行条件下一般不会触发。

DIN / DINFSELLIM 瞬时保护可生成下列预定义事件。

代码

事件

历史记录

严重性

0x6406 (25606)

极限自保护脱扣 (SELLIM)

脱扣

0x641D (25629)

极限自保护脱扣 (DIN/DINF)

脱扣

0x6306 (25350)

极限自保护 (SELLIM) 运行

保护

中等

0x631D (25373)

极限自保护 (DIN/DINF) 运行

保护

中等

用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理

建议操作

代码

事件

建议操作

0x6406 (25606)

极限自保护脱扣 (SELLIM)

复位设备或使用 EcoStruxure Power Device 应用 内的电力恢复助手。

0x641D (25629)

极限自保护脱扣 (DIN/DINF)

复位设备或使用 EcoStruxure Power Device 应用 内的电力恢复助手。

复位脱扣事件

有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档

  • MasterPacT MTZ1 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?