MicroLogic X 控制单元:购买和安装 Digital Module

前提条件

若要购买 Digital Module,您需要提供以下信息:

  • MicroLogic X 控制单元识别号

  • 要购买的 Digital Module 的商业型号

  • 要接收安装人员电子邮件(包含 Digital Module 下载信息)的电子邮件地址。

获取控制单元识别号

您可以通过下列方法之一在现场和/或现场以外获取控制单元识别号 :

  • 在现场,通过使用智能手机扫描 MicroLogic X 控制单元正面的 QR 码。QR 代码标识该 MicroLogic X 控制单元。使用分享按钮将共享控制单元信息分享给具备 Digital Modules 选购资质的人员。

  • 在现场,可以读取 MicroLogic X 控制单元正面的标识号 。标识号以四个零开头,长度为 16 个字符。

  • 在现场,通过 EcoStruxure Power Commission 软件(使用 PC 连接 MicroLogic X 控制单元的微型 USB 端口)。

  • 在现场之外,使用 EcoStruxure Power Commission 软件。这种访问方法仅适用于之前已在相关项目中登记的 MicroLogic X 控制单元。

购买和下载 Digital Module

按照以下步骤购买和下载 Digital Module

步骤 操作

1

联系您当地的 Schneider Electric 客户服务中心(CCC)或 Schneider Electric 服务代表。

访问 www.se.com/support 网站以联系您当地的 Schneider Electric CCC。

2

提供前提条件中指示的信息,然后购买 Digital Module

您将通过您向 CCC 提供的地址收到安装人员的电子邮件。

3

选择来自 dsc-no-reply@verified.se.com 的电子邮件以下载 Digital Module。主题为您的 Digital Module 已备好,可以下载。您的 Digital Module 将出现在可以下载的项目列表中。

注: 如果您在收件箱中未看到该电子邮件,请检查垃圾邮件文件夹。

4

单击要下载的 Digital Module 旁边的复选框,然后单击下载以下载发运套件。

注: 此发运套件用于通过 EcoStruxure Power Commission 软件在 MicroLogic X 控制单元上安装 Digital Module。确保用于安装 Digital Module 的 PC 上存在该发运套件。
注: 如果是之前购买的 Digital Module,则可以通过单击以下链接访问下载的文件:

https://digitalpackage.schneider-electric.com/dpb?lang=en

MicroLogic X 控制单元上安装 Digital Module

MicroLogic X 控制单元上安装 Digital Module 需要使用 MicroLogic X 管理员、服务代表或工程师密码。

按照下面的程序在 MicroLogic X 控制单元上安装购买的 Digital Module

步骤 操作
1 使用部件号为 LV850067SP 的 USB 电缆将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到 MicroLogic X 控制单元正面的微型 USB 端口。
2

点击直接连接到设备,以在 EcoStruxure Power Commission 软件与 MicroLogic X 之间建立连接。EcoStruxure Power Commission 软件在屏幕上显示 MicroLogic X 控制单元识别号。

3

点击 Digital Modules 以打开 Digital Module 页面。

4

在使用的 PC 上检查要安装的 Digital Module 发运套件是否存在。

5

点击安装以选择要安装的 Digital Module

MicroLogic X 控制单元的标准保护功能在安装 Digital Module 期间保持激活。

注: 仅之前购买的模块可以直接通过点击安装进行安装。

6

EcoStruxure Power Commission 软件需要您确认安装。输入管理员密码,然后单击继续

7

将显示一条消息,指示正在安装 Digital Module。单击叉号继续。

8

安装完成之后,断开 PC 之前,先点击断开按钮从 MicroLogic X 控制单元上断开 EcoStruxure Power Commission 软件。

9

使用 EcoStruxure Power Device 应用程序检查确认已安装 Digital Module

10

使用 EcoStruxure Power Device 应用程序或 EcoStruxure Power Commission 软件检查确认 Digital Module 工作正常。

有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

注:若要卸载 Digital Module,请使用 EcoStruxure Power Commission 软件。

预定义事件

安装或卸载 Digital Module 时将生成下列事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1130 (4400)

数字模块许可证已安装

配置

0x1131 (4401)

数字模块许可证已卸载

配置

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?