Ajuste de la protección contra sobrecorriente de corto retardo (S o ANSI 50TD/51)

Directrices de ajuste

Los ajustes Isd y tsd ayudan a asegurar que no se supere la corriente de corto retardo que el equipo protegido puede soportar.

Cuando la protección contra sobrecorriente de corto retardo desconecta automáticamente el suministro eléctrico de acuerdo con IEC 60364-4-41, el ajuste de Isd debe tener en cuenta la impedancia de bucle de fallo del circuito protegido. Si desea más información, consulte IEC 60364-4-41 2017 cláusula 411.4.4 o las reglas nacionales de instalación de baja tensión.

Esta función también se puede obtener con protección diferencial o de defecto a tierra.

Directrices de ajuste para Isd

Aplicación

Principio

Valor habitual de Isd

Lado secundario del transformador MV/LV (acometida principal del panel de conmutación o interruptor automático de transferencia entre dos paneles de conmutación)

Inferior a la corriente mínima de cortocircuito o de defecto a tierra al final del circuito protegido.

Selectividad con interruptores automáticos aguas abajo

10 x Ir

Generadores

Inferior a la corriente mínima de cortocircuito o de defecto a tierra proporcionada por el generador.

Selectividad con interruptores automáticos aguas abajo

2-3 x Ir

Alimentador con otro interruptor automático MasterPacT, ComPacT NS o PowerPacT P- y R-frame aguas abajo

Inferior a la corriente mínima de cortocircuito o de defecto a tierra al final del circuito protegido.

Selectividad con interruptores automáticos aguas abajo

10 x Ir

Alimentador con otro interruptor automático MasterPacT, ComPacT NS o PowerPacT y R-frame aguas abajo

Inferior a la corriente mínima de cortocircuito o de defecto a tierra al final del circuito protegido.

Selectividad con interruptores automáticos aguas abajo

10 x Ir

Lado primario del transformador LV/LV

Inferior a la corriente de cortocircuito secundaria mínima.

10 x Ir

Equipos electrónicos de alimentación (por ejemplo, sistemas de alimentación ininterrumpida, variadores de velocidad, convertidores fotovoltaicos)

Inferior a la corriente mínima de cortocircuito o de defecto a tierra al final del circuito protegido.

El ajuste inferior es posible porque no se espera ninguna selectividad ni corriente transitoria.

1,5-2 x Ir

Motores

Inferior a la corriente mínima de cortocircuito o de defecto a tierra al final del circuito protegido.

El ajuste inferior es posible por encima de la corriente de arranque.

10 x Ir

Cuando los transformadores LV/LV están encendidos, se producen corrientes de irrupción muy altas que deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar los aparatos de protección contra sobrecorriente. El valor pico de la primera onda de corriente a menudo alcanza de 10 a 15 veces la corriente de valor eficaz nominal del transformador y puede llegar a alcanzar valores de 20 a 25 veces la corriente nominal, incluso con transformadores cuya corriente nominal es inferior a 50 kVA.

Ejemplo de corriente de irrupción: si el transformador está encendido:

A Primer pico de 10 a 25 x In

Ejemplo de corriente de irrupción del motor en línea directo al arrancar:

Directrices de ajuste para tsd

tsd está configurado conforme a la selectividad.

La selectividad basada en tiempo se realiza entre dos interruptores automáticos cuando el retraso de corto retardo del interruptor automático del lado de la alimentación está al menos un paso más arriba que el retraso de corto retardo del lado de carga.

Cuando los interruptores automáticos aguas abajo son interruptores automáticos ComPacT NSX, PowerPacT H-, J- o L-frame, la selectividad siempre se proporciona con interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidades de control MicroLogic X, para todos los valores de tsd.

El tiempo de disparo de corto retardo puede ser de tipo definido (el tiempo de disparo no depende del nivel actual) o dependiente del tiempo con I2t = curva constante. Esta función permite suavizar la curva de sobrecorriente de bajo nivel, lo que proporciona un disparo rápido en corrientes elevadas. Esta función es la recomendada para selectividad con fusibles.

Aplicación

Principio

Valor habitual de tsd

Lado secundario del transformador MV/LV (acometida principal del panel de conmutación o interruptor automático de transferencia entre dos paneles de conmutación)

Selectividad con interruptores automáticos aguas abajo

tsd > tsd del interruptor automático de alimentación aguas abajo (tsd = 0,2 s si la instalación incluye tres niveles de interruptores automáticos de alimentación)

Alimentador con selectividad con otros interruptores automáticos MasterPacT MTZ, ComPacT NS o PowerPacT P- y R-frame aguas abajo

Selectividad con interruptores automáticos aguas abajo

tsd > tsd del interruptor automático de alimentación aguas abajo (tsd = 0,1 s si la instalación incluye tres niveles de interruptores automáticos de alimentación)

Alimentador sin selectividad con otros interruptores automáticos MasterPacT MTZ, ComPacT NS o PowerPacT P- y R-frame aguas abajo

No es necesaria la protección retardada de corto retardo

tsd = 0 s

Lado primario del transformador LV/LV

Estabilidad durante la irrupción.

Selectividad con interruptores automáticos aguas abajo

tsd = 0,1 s o

tsd > tsd del interruptor automático de alimentación, si existe

Equipos electrónicos de alimentación (sistemas de alimentación ininterrumpida, variadores de velocidad, convertidores fotovoltaicos, etc.)

No es necesaria la protección retardada de corto retardo

tsd = 0 s

Motores

Estabilidad durante la irrupción

tsd = 0 s o 0,1 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?