Selectividad

Coordinación entre aparatos

La coordinación entre los dispositivos aguas arriba y aguas abajo, en particular la selectividad, es indispensable para optimizar la continuidad del servicio. El gran número de opciones disponibles para configurar las funciones de protección en las unidades de control MicroLogic X mejora la coordinación natural entre los interruptores automáticos.

Se pueden usar tres técnicas de selectividad:

  • Selectividad de corriente, que corresponde a la secuenciación del umbral de protección de sobrecorriente de largo retardo.

  • Selectividad de tiempo, que corresponde a la secuenciación del umbral de protección de sobrecorriente de corto retardo.

  • Selectividad energética, que corresponde a la secuenciación de los niveles de energía del interruptor automático: esto es así para las corrientes de cortocircuito de intensidad alta.

Reglas de selectividad

Las reglas de selectividad dependen:

  • Del tipo de unidad de control en los interruptores automáticos instalados aguas arriba y aguas abajo: electrónica o magnetotérmica.

  • De la precisión de los ajustes.

Selectividad de la protección contra sobrecorriente

Para la protección contra sobrecorriente, las reglas de selectividad entre las unidades de control electrónicas son las siguientes:

  • Selectividad de corriente y de tiempo:

    • Una razón de Ir Q1/Ir Q2 mayor o igual que 1,3 es suficiente entre el umbral Ir para la protección de largo retardo de la unidad de control en el interruptor automático aguas arriba Q1 y el de la unidad de control en el interruptor automático aguas abajo Q2.

    • El temporizador tr para la protección de largo retardo de la unidad de control en el interruptor automático aguas arriba Q1 es igual o mayor que el de la unidad de control en el interruptor automático aguas abajo Q2.

    • Una razón de 1,5 es suficiente entre el umbral Isd para la protección de corto retardo de la unidad de control en el interruptor automático aguas arriba Q1 y el de la unidad de control en el interruptor automático aguas abajo Q2.

    • El temporizador tsd para la protección de corto retardo de la unidad de control en el interruptor automático aguas arriba Q1 es mayor que el de la unidad de control en el interruptor automático aguas abajo Q2.

    • Si el interruptor automático aguas arriba se encuentra en la posición I2t off, los interruptores automáticos aguas abajo no deben encontrarse en la posición I2t on.

  • La selectividad energética está asegurada por las características de concepción y de construcción de los interruptores automáticos. El límite de selectividad solo lo puede especificar el fabricante.

Selectividad de la protección de defecto a tierra

Para la protección de defecto a tierra, solo se aplicarán las reglas de selectividad de tiempo al umbral de protección Ig y al temporizador tg:

  • Una razón de 1,3 es suficiente entre el umbral Ig para la protección de defecto a tierra de la unidad de control en el interruptor automático aguas arriba Q1 y el de la unidad de control en el interruptor automático aguas abajo Q2.

  • El temporizador tg para la protección de defecto a tierra de la unidad de control en el interruptor automático aguas arriba Q1 es mayor que el de la unidad de control en el interruptor automático aguas abajo Q2.

  • Si el interruptor automático aguas arriba se encuentra en la posición I2t off, los interruptores automáticos aguas abajo no deben encontrarse en la posición I2t on.

Límite de selectividad

En función de la secuenciación de los valores nominales del interruptor automático y la configuración de los parámetros de protección, la selectividad puede ser:

  • Limitada (selectividad parcial) hasta un valor inferior a la corriente de cortocircuito máxima esperada.

  • Total (selectividad total), que se realiza sea cual sea el valor de la corriente de cortocircuito.

Tabla de selectividad

Schneider Electric proporciona tablas de selectividad en las que se muestra el tipo de selectividad (parcial o total) entre cada interruptor automático para su gama completa de interruptores automáticos. Para obtener más información, consulte LVPED318033EN Complementary Technical Information.

I2t Función ON/OFF

Utilice la función de curva de tiempo inverso I2t para mejorar la coordinación del interruptor automático. Úsela cuando un aparato de protección que utilice solo tiempo inverso se instale aguas arriba o aguas abajo; por ejemplo, un aparato de protección mediante fusible.

I2t OFF

I2t ON

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?