Asistente de restauración de la alimentación Digital Module
Presentación
El Digital Module de asistente de restauración de la alimentación amplía y mejora las funciones de la EcoStruxure Power Device.
El Digital Module de asistente de restauración de la alimentación proporciona al operador de mantenimiento la siguiente ayuda en el procedimiento de restauración de la alimentación:
-
Muestra información acerca del estado de los eventos y del interruptor automático.
-
Ayuda a determinar la causa de los eventos, como una apertura, un disparo o una pérdida de alimentación eléctrica.
-
Proporciona ayuda para posibles soluciones para restaurar la alimentación.
El Digital Module de asistente de restauración de alimentación ayuda a reducir el tiempo de inactividad del suministro eléctrico durante las cargas críticas (tiempo medio para reparación, MTTR) tras un disparo, una apertura o una pérdida de alimentación aguas arriba.
![]() |
---|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
![]() |
---|
RIESGO DE CIERRE POR DEFECTO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el interruptor automático sin
haber verificado y, si es necesario, reparado la instalación
eléctrica aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Requisitos previos
El Digital Module de asistente de restauración de alimentación es un Digital Module opcional, que se puede adquirir e instalar en una unidad de control MicroLogic X.
Los requisitos previos son:
-
La EcoStruxure Power Device debe estar instalada en un smartphone
-
El smartphone se debe conectar a la unidad de control MicroLogic X a través de:
-
Bluetooth: la unidad de control debe recibir alimentación
-
NFC: no es necesario que la unidad de control reciba alimentación
-
USB OTG: no es necesario que la unidad de control reciba alimentación
-
-
La fecha y la hora de MicroLogic X deben estar actualizadas
El Digital Module del asistente de restauración de alimentación es compatible con:
-
Unidades de control MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X y 7.0 X para la norma IEC
-
Unidades de control MicroLogic 3.0 X, 5.0 X y 6.0 X para la norma UL
-
Unidades de control MicroLogic X con versión de firmware mayor o igual que 001.000.000.
-
Interfaz IFE/EIFE con versión de firmware mayor o igual que 003.006.000
-
Interfaz IFM con versión de firmware mayor o igual que 003.000.000
Disponibilidad de la asistencia
La disponibilidad de las funciones varía en función del tipo de conexión al Digital Module:
-
A través de una conexión Bluetooth o USB OTG: todas las funciones están disponibles
-
A través de NFC (se puede realizar la conexión con la unidad de control apagada): se proporciona información básica del interruptor automático También proporciona ayuda paso a paso, al pedir al usuario que facilite el estado del interruptor automático y al ofrecerle ayuda para restaurar la alimentación.