电力恢复助手 Digital Module
简介
电力恢复助手 Digital Module 可扩展和增强 EcoStruxure Power Device 应用 的功能。
电力恢复助手 Digital Module 可为维护操作员提供下列电力恢复程序辅助:
-
显示事件信息和断路器状态。
-
协助确定分闸、脱扣或失去供电等事件的原因。
-
提供恢复供电的潜在解决方案指南。
电力恢复助手 Digital Module 有助于减少关键负载脱扣、分闸或失去上游供电之后的供电故障时间(平均维修时间 (MTTR))。
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
警告 |
|---|
|
电气故障引起合闸的危险
未首先进行检查请勿再次合闸断路器,如有必要,请维修下游电气设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
先决条件
电力恢复助手 Digital Module 属于可选 Digital Module,可购买和安装于 MicroLogic X 控制单元上。
先决条件是:
-
智能手机上必须安装 EcoStruxure Power Device 应用
-
智能手机必须通过下列方式连接 MicroLogic X 控制单元:
-
Bluetooth:控制单元必须有电
-
NFC:控制单元不需要有电
-
USB OTG:控制单元不需要有电
-
-
MicroLogic X 日期和时间必须为最新
电力恢复助手 Digital Module 兼容:
-
IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X 和 7.0 X 控制单元
-
UL 标准的 MicroLogic 3.0 X、5.0 X 和 6.0 X 控制单元
-
固件版本不低于 001.000.000 的 MicroLogic X 控制单元
-
固件版本不低于 003.006.000 的 IFE/EIFE 接口
-
固件版本不低于 003.000.000 的 IFM 接口
助手的可用性
功能的可用性不同,具体取决于连接 Digital Module 的类型:
-
通过 Bluetooth 或 USB OTG 连接:所有功能均可用
-
通过 NFC(控制单元无供电时也可建立连接):提供断路器基本信息。它还可提供分步骤辅助:请求用户提供断路器状态,然后给出电力恢复指南。
危险
警告