MicroLogic X 控制单元:固件更新

简介

更新 MicroLogic X 控制单元固件的主要原因是为了获得最新的 MicroLogic 功能。如果不需要最新的 MicroLogic 功能,则不必更新 MicroLogic X 控制单元的固件以及 IMUEnerlin’X 设备。

您可能需要执行固件更新,才能使 MicroLogic X 控制单元与控制单元上安装的 Digital Modules 兼容。

MicroLogic X 控制单元的标准保护功能在固件更新期间保持激活。

对所有固件更新,使用最新 版本的 EcoStruxure Power Commission 软件

有关固件更新的更多信息,请参阅以下文档:

更新MicroLogic X 控制单元的固件版本后,使用最新版本的 EcoStruxure Power Commission 软件检查 IMU 设备之间的固件兼容性。固件更新表有助于诊断并识别 IMU 设备中的所有不兼容问题。此表还就检测到的不兼容情况提供了措施建议。

检查固件版本

检查固件版本:

  • MicroLogic X 显示屏的主页 > 维护 > 帮助 > 固件版本

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用

使用 EcoStruxure Power Commission 软件更新固件

注意
电源中断
固件更新期间,MicroLogic X 控制单元必须持续通电。
不遵照这些说明将导致控制单元性能退化。

利用 EcoStruxure Power Commission 软件更新固件的前提条件如下:

  • 必须下载并在 PC 上安装 EcoStruxure Power Commission 软件的最新版本。

  • PC 必须连接到电源。必须禁用待机模式,以免更新中断。

  • PC 必须连接 MicroLogic X 控制单元的 mini USB 端口。

  • MicroLogic X 控制单元必须通电。

    • 控制单元未连接到其他 ULP 模块时,通过 mini USB 端口由 PC 供电。

    • 控制单元已连接到其他 ULP 模块时,必须使用外部 24 Vdc 电源来供电。

如要启动固件更新,需要使用 MicroLogic X 控制单元的管理员级密码。

有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

单击此处,下载 EcoStruxure Power Commission 软件的最新版本。

注: 对于固件版本不低于 002.000.000 的 MicroLogic X 控制单元,当 PC 连接到 MicroLogic X 控制单元的 mini USB 端口时,还可使用 Enerlin’X 软件更新与 EcoStruxure Power Commission 设备相关的固件。

预定义事件

执行固件更新时,可能生成以下事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x0D01 (3329)

关键固件模块差异

诊断

中等

0x0D03 (3331)

非关键固件模块差异

诊断

中等

0x0D09 (3337)

控制单元内部固件差异

诊断

中等

0x1434 (5172)

自诊断测试 - 固件

诊断

中等

0x112B (4395)

控制单元固件升级模式

配置

0x112C (4396)

控制单元固件升级失败

配置

中等

建议操作

代码

事件

建议操作

0x0D01 (3329)

关键固件模块差异

利用 EcoStruxure Power Commission 软件检查哪个模块存在关键固件差异。更新模块。

0x0D03 (3331)

非关键固件模块差异

利用 EcoStruxure Power Commission 软件检查哪个模块存在非关键固件差异。计划更新模块。

0x0D09 (3337)

控制单元内部固件差异

利用 EcoStruxure Power Commission 软件检查 MicroLogic X 控制单元的固件版本。如果不是最新版本,请更新 MicroLogic X 控制单元的固件。

0x1434 (5172)

自诊断测试 - 固件

利用 EcoStruxure Power Commission 软件更新 MicroLogic X 控制单元的固件。

0x112B (4395)

控制单元固件升级模式

等待 MicroLogic X 控制单元固件更新完成。

0x112C (4396)

控制单元固件升级失败

重新启动 MicroLogic X 控制单元固件更新过程。如果依然显示此消息,则计划更换 MicroLogic X 控制单元。

有关谁能够执行建议操作的更多信息,请联系 Schneider Electric 技术支持部门或您的 Schneider Services 现场服务代表。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?