MicroLogic X 控制单元:可选 Digital Modules

简介

Digital Modules 为可选模块,可扩展整个 MicroLogic X 控制单元系列提供的功能。

可以在下列情况下购买 Digital Modules 并在 MicroLogic X 控制单元上进行安装,不会改变硬件或影响各种操作:

根据下表检查 MicroLogic X 控制单元固件与 Digital Modules 的兼容性。如果 MicroLogic X 控制单元的固件版本与所需的 Digital Module 不兼容,则更新其固件版本

根据表格检查通讯接口(IFE/EIFE 接口、IFM 接口)与 Digital Modules 的兼容性。如果通讯接口的固件版本与所需的 Digital Module 不兼容,则更新其固件版本。

注: MicroLogic X 控制单元的标准保护功能无法通过购买 Digital Module 来升级。例如,无法将 MicroLogic 5.0 X 控制单元转换为 MicroLogic 6.0 X 控制单元。这种类型的升级需要更换 MicroLogic X 控制单元。

用于保护功能的Digital Modules

下表列出了用于保护功能的 Digital Modules、以及 Digital Module 运行所需的最低 MicroLogic X 固件版本:

Digital Module

商业型号

描述

MicroLogic X 固件版本

ANSI 27/59 - 欠/过压保护

LV850012

为发电机提供保护,监测线电压或线电压,并按如下方式脱扣:

≥ 002.000.000

ANSI 81 - 欠/过频保护

LV850013

按如下方式对发电机提供保护,监测频率和脱扣:

  • 当频率低于设置范围时:欠频保护

  • 当频率高于设置范围时:过压保护

≥ 003.012.000

ANSI 32P - 逆有功功率保护

LV850011

为同步发电机提供保护,当有功功率为负且超过阈值时,引发脱扣。

≥ 002.000.000

ANSI 51N/51G - 接地故障报警

LV850007

  • 提供接地故障报警或接地漏电报警,不受接地故障保护和接地漏电保护的影响,拥有独立的设置

  • 在故障电流逐渐增大直奔接地故障或接地漏电保护功能的设置时,提早检测阻性接地故障

≥ 002.000.000

节能维护设置 (ERMS)

LV850009

发生内部弧闪时,缩短脱扣时间。在维护期间或者带电电气设备附近有人时使用。

≥ 002.000.000

ANSI 51 - IDMTL 过流保护

LV850037

基于选择的 IDMTL(反时限最小延时保护)脱扣曲线提供过流保护。

≥ 004.000.000

ANSI 67 - 定向短延时过流保护

LV850015

基于短路电流的方向提供过流保护。

≥ 004.000.000

ANSI 51G - IDMT 接地故障保护 (IDMT GF)

LV850038

基于相和中性线电流的总和提供针对相接地故障的保护。

≥ 005.103.000

用于测量功能的Digital Modules

下表列出了用于测量功能的 Digital Modules、以及 Digital Module 运行所需的最低 MicroLogic X 固件版本:

Digital Module

商业型号

描述

MicroLogic X 固件版本

每相电能

LV850002

计算并显示:

  • 电网每个相上测量点的传入和传出电能

  • 每个相的有功、无功和视在电能

≥ 001.000.000

每相谐波分析

LV850006

  • 计算并显示高达 40 次的电压和电流谐波(根据 IEC 61000-4-30,每 200 ms 计算一次)

  • 提供在 3 秒时间周期内计算得到的谐波的平均值

≥ 002.000.000

用于维护和诊断功能的Digital Modules

下表列出了用于维护和诊断功能的 Digital Modules、以及 Digital Module 运行所需的最低 MicroLogic X 固件版本:

Digital Module

商业型号

描述

MicroLogic X 固件版本

电力恢复助手

LV850004

在以下方面提供辅助和指导:

  • 电力恢复程序

  • 帮助确定可能的事件原因

  • 可能的电力恢复解决方案

≥ 001.000.000

MasterPacT 操作助手

LV850005

  • 帮助维护人员执行断路器的重新合闸和分闸

  • 显示断路器状态

当与通讯线圈(MXMNXF)配合使用时可发挥最大作用。

≥ 001.000.000

脱扣事件波形捕捉

LV850003

  • 自动记录脱扣时的五个周期的相电流和中心线电流。

  • 记录断路器的状态(分闸/合闸/脱扣)以及 ZSI 信号

≥ 001.000.000

用于通讯功能的 Digital Modules

Digital Module

商业型号

描述

MicroLogic X 固件版本

Modbus 旧数据集

LV850045

提供与旧格式兼容的数据集,以供监控软件中的现有 Modbus 驱动器使用。

≥ 002.000.000

IEC 61850(对于 MasterPacT MTZ

LV850046

根据 IEC 61850(基于 Ethernet 的协议)提供数据。

≥ 004.000.000

Digital Modules 与通讯接口的兼容性

下表显示了 Digital Modules 与通讯接口的兼容性。

对于以下 Digital Modules,表中指出了 Digital Module 运行所需的最低通讯接口固件版本。

Digital Module

商业型号

IFE/EIFE 接口固件版本

IFE 服务器固件版本

IFM 接口固件版本

Modbus 旧数据集

LV850045

≥ 003.007.000

≥ 003.007.000

≥ 003.001.000

IEC 61850(对于 MasterPacT MTZ

LV850046

≥ 004.000.000

对于以下 Digital Modules,表中指出了在通过远程连接访问来自 Digital Module 的所有数据时所需的最低通讯接口固件版本。Digital Module 兼容较早的通讯接口固件版本。但无法通过这些通讯接口获得数据。

Digital Module

商业型号

IFE/EIFE 接口固件版本

IFE 服务器固件版本

IFM 接口固件版本

ANSI 27/59 - 欠/过压保护

LV850012

≥ 003.007.000

≥ 003.007.000

≥ 003.001.000

ANSI 81 - 欠/过频保护

LV850013

≥ 003.009.000

≥ 003.009.000

≥ 003.002.000

ANSI 32P - 逆有功功率保护

LV850011

≥ 003.007.000

≥ 003.007.000

≥ 003.001.000

ANSI 51N/51G - 接地故障报警

LV850007

≥ 003.007.000

≥ 003.007.000

≥ 003.001.000

节能维护设置 (ERMS)

LV850009

≥ 003.007.000

≥ 003.007.000

≥ 003.001.000

ANSI 51 - IDMTL 过流保护

LV850037

≥ 003.010.000

≥ 003.010.000

≥ 003.002.000

ANSI 67 - 定向短延时过流

LV850015

≥ 003.010.000

≥ 003.010.000

≥ 003.002.000

ANSI 51G - IDMT 接地故障保护 (IDMT GF)

LV850038

≥ 004.011.000

≥ 003.003.000

每相电能

LV850002

≥ 003.006.000

≥ 003.006.000

≥ 003.000.000

每相谐波分析

LV850006

≥ 003.007.000

≥ 003.007.000

≥ 003.001.000

电力恢复助手

LV850004

≥ 003.006.000

≥ 003.006.000

≥ 003.000.000

MasterPacT 操作助手

LV850005

≥ 003.006.000

≥ 003.006.000

≥ 003.000.000

脱扣事件波形捕捉

LV850003

≥ 003.006.000

≥ 003.006.000

≥ 003.000.000

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?