IDMT 接地故障保护 (ANSI 51G)

简介

IDMT 接地故障保护可防止相线至接地线故障,它比仅根据相电流进行保护更加灵敏。它通常用于 TN-S 系统,但也可用于其他接地系统。

IDMT 剩余接地故障保护基于相电流和中性线电流的总和。

IDMT 接地故障保护 Digital Module 基于高压熔断器 (HVF) 脱扣曲线 (I4t) 提供接地故障保护,从而可选择性地与熔断器协调。

可用性

如果已购买 ANSI 51G - IDMT 接地故障保护 Digital Module 并将其安装在 MicroLogic 控制单元中,则 IDMT 接地故障保护可用。

IDMT 接地故障保护需要使用外部 24 Vdc 电源。

IDMT 接地故障保护兼容:

  • 3 极断路器和 4 极断路器。有关可能配置的详细信息,请参阅下表。

  • IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X5.0 X 控制单元

  • UL 标准的 MicroLogic 3.0 X5.0 X 控制单元

  • 固件版本不低于 005.103.000 的 MicroLogic X 控制单元。较早的固件版本需要更新才能兼容。有关固件更新的更多信息,请参阅 DOCA0144EN MasterPacT MTZ - MicroLogic X Control Unit - Firmware Release Notes

外部中性线电流互感器 (ENCT) 可用于测量中性线上的电流。有关 ENCT 安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NHA14388

工作原理

接地故障电流 Igf 根据断路器配置,通过瞬时相位和中性线电流的总和计算,如下表所示。因此,它不需要附加传感器来测量接地电流。

断路器配置

Igf 接地故障电流

3P

Igf = I1 + I2 + I3

4P

Igf = I1 + I2 + I3 + IN

3P + ENCT

Igf = I1 + I2 + I3 + IN (ENCT)

IDMT 接地故障保护阈值 Ig 基于高压熔断器 (HVF) 脱扣曲线(I4t) 设置接地故障电流水平,在该电流水平上,断路器将检测到可能导致脱扣的接地故障的。

时间延迟 tg 设定最小时间长度,在此期间,断路器承载接地故障保护阈值 Ig 范围之内的 IDMT 接地故障电流。

IDMT 接地故障保护阈值 Ig 最大值设定接地故障电流水平,在该电流水平上,断路器将脱扣并以时间延迟 tg 作为持续时间保护。

IDMT 接地故障保护基于各相和中性线的实际 RMS 电流。

为了在间歇性电气故障时脱扣,控制单元累积接地故障脱扣范围内的间歇性电流(持续时间较短,不足以触发脱扣)。在这种情况下,每次发生间歇性电气故障时,脱扣时间会逐渐复位,并且可能导致比设定值更短的脱扣时间。

脱扣时间计算

对于此与时间相关的曲线 (I4t),脱扣时间取决于电流 I 与 IDMTG Ig 阈值、IDMTG Ig 上限和 IDMTG tg 时间延迟的比较关系。

根据 IEC 60255-151 附录 A,使用以下公式计算脱扣时间 (Ttrip):

由于曲线基于 HVF 脱扣曲线,因此参数 kcα 的值固定 (k = 80, c = 0, α = 4)。由此可得到以下简化公式:

取决于 IDMT 接地故障 tg 时间延迟的脱扣时间

下表显示了根据 IDMT 接地故障 tg 时间延迟得到的脱扣时间(秒):

  • Ig = 200 A

  • IgMax = 1200 A

IDMT GF tg(s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
电流 I 脱扣时间(秒)

250

0

89.8

179.7

269.5

359.4

449.2

539.1

628.9

718.7

300

0

31.9

63.8

95.6

127.5

159.4

191.3

223.1

255

400

0

8.6

17.3

25.9

34.5

43.2

51.8

60.4

69.1

500

0

3.4

6.8

10.2

13.6

17

20.4

23.8

27.2

700

0

0,9

1.7

2.6

3.5

4.3

5.2

6.1

7

900

0

0.3

0.6

0,9

1.3

1.6

1.9

2.2

2.5

1200

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

设置保护

可以启用或禁用 IDMT 接地故障保护。

IDMT 接地故障保护设置为:

  • IDMT 模式:启用 (ON) 或禁用 (OFF) IDMT 接地故障保护

  • IDMT 操作:脱扣或报警

  • IDMT 禁止:启用 (ON) 要通过 IO 模块禁止的保护

  • IgIDMT 接地故障保护阈值

  • IgMax:用于超过 Ig 最大值的接地故障电流 Igf,脱扣时间为 tg

  • tgIDMT 接地故障保护最小时间延迟

其设置如下:

  • MicroLogic X 显示屏的主页 > 保护 > 高级 > IDMT GF

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

双重设置功能不适用于 IDMT 接地故障保护。在启用了双重设置功能的情况下,无论激活的是集合 A 设置还是集合 B 设置,IDMT 接地故障报警设置都是相同的。

保护设置

MicroLogic X 设置(IEC 标准)

设置

单位

范围

步骤

出厂设置

精度

IDMT 模式

ON/OFF

OFF

IDMT 动作

报警/脱扣

报警

IDMT 禁止

ON/OFF

OFF

Ig

A

0.2-1 x In

1 A

1 x In

+/– 10%

IgMax

A

Ig-5 x In

1 A

2 x In

+/– 10%

tg

0-0.8

0.05

0.4

-

注: 如果 IgMax = Ig,保护是恒定时间。
注: 设置 tg = 0 为灵敏。一项超过 Ig 的测量将产生脱扣。

MicroLogic X 设置(UL 标准)

设置

单位

范围

步骤

出厂设置

精度

IDMT 模式

ON/OFF

OFF

IDMT 动作

报警/脱扣

报警

IDMT 禁止

ON/OFF

OFF

IgIn < 1200 A)

A

0.2-1 x In

1 A

1 x In

+/– 10%

IgIn ≥ 1200 A)

A

500–1200 A

1 A

1200 A

+/– 10%

IgMax In < 1200 A)

A

Ig-5 x In

1 A

2 x In

+/– 10%

IgMax(In ≥ 1200 A)

A

Ig-5 x In

1 A

3000 A

+/– 10%

tg

0-0.8

0.05

0.4

-

注: 如果 IgMax = Ig,保护是恒定时间。
注: 设置 tg = 0 为灵敏。一项超过 Ig 的测量将产生脱扣。
注: 如果保护设置的选择导致脱扣曲线不遵循 NEC 规范,则会在 MicroLogic X 显示屏上生成弹出屏幕。选择确认以确认弹出消息。

区域选择联锁 (ZSI)

ZSI 不适用于 IDMT 接地故障保护。

预定义事件

该功能生成下列预定义事件:

代码

事件

历史记录

类型

锁存

活动

严重性

工作 LED

0x6432 (25650)

IDMTG Ig 脱扣

脱扣

脉冲

已启用

0x6232 (25138)

IDMTG Ig 启动

保护

进入/退出

已启用

0x6332 (25394)

IDMTG Ig 运行

保护

进入/退出

已启用

中等

用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理

保护事件的生成方式如下:

  • 保护启动时,生成启动事件。

  • 保护时间延迟结束时,生成运行事件。

  • 断路器脱扣线圈 (MITOP) 激活时,生成脱扣事件。

在以下情况下,不会生成脱扣事件:

  • 可选保护设为报警模式

  • 抑制了可选保护

建议操作

代码

事件

建议操作

0x6432 (25650)

IDMTG Ig 脱扣

复位设备或使用 EcoStruxure Power Device 应用 内的电力恢复助手。

复位脱扣事件

有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档

  • MasterPacT MTZ1 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?