DOCA0281FR-00

Liste des matériels

Cette partie affiche la liste des matériels du projet. La liste comprend les prix publics. La liste des prix publics peut être mise à jour en cliquant sur le bouton en haut de page.

Il est possible d'accéder à la fiche technique et la documentation d'un produit dans la liste des articles en cliquant sur la référence. Cette liste peut afficher les références :

  • pour un tableau

  • pour tous les tableaux du projet

La liste peut être affichée de 2 façons via le sélecteur en haut à droite de la page :

  • par tableau, regroupée par catégorie de produit dans chaque tableau

  • toutes les références d'un tableau ou de l'ensemble du projet

Les capteurs d’énergie PowerTag sont signalés par un pictogramme spécifique indiquant une liaison radio sans fil. Il est possible d'ajouter des produits aux tableaux du projet dans la section "divers" de la liste du matériel, en bas de la page.

Les produits peuvent être :

  • Sélectionnés parmi les produits connectés PowerTag

  • Choisis parmi les autres produits Schneider Electric

  • Créés par l'utilisateur, par exemple des produits d'autres fournisseurs par saisie de texte libre dans la liste

Il est possible d’'exporter la liste du matériel au format .xlsx et de la sauvegarder sur l'ordinateur avec l’icône en haut à droite de la page.

La liste du matériel est incluse dans le document du rapport de projet. Documents

Dans cette partie, il est possible de générer et sauvegarder sur l’ordinateur :

  • le schéma unifilaire d’un ou plusieurs tableaux du projet au format .pdf

  • la liste des matériels au format .xlsx

  • le document de rapport de projet en format .docx

Il est également possible de télécharger des documents depuis l'ordinateur pour les joindre au projet stocké sur le cloud et gérer la liste de ces documents joints.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?