DOCA0306ZH-01

抽架 NIII_ZA_3:清洁抽架并检查抽架上是否存在润滑脂

安全说明

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。参见 NFPA 70ECSA Z462NOM 029-STPS 或当地相关规定。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
  • 除非维护程序中另有规定,否则所有操作(检查、测试和预防性维护)必须在设备、底盘和辅助电路断电之后才可执行。
  • 核实上游和下游终端上的设备和底盘已断电。
  • 务必使用适当的额定电压传感设备以确认设备、底盘和辅助电路已断电。
  • 安装安全栅并显示危险标志。
  • 在测试期间,严禁任何人触摸已施加了电压的设备、抽架或导体。
  • 打开此设备的电源之前,确认所有连接件都已紧固到正确的扭矩并且设备处于关断状态(OFF 位置)。
  • 打开此设备的电源之前,请将所有设备、门和盖安置到位。
  • 打开此设备的电源之前,请注意潜在危险,仔细检查作业区的设备内是否留有工具和其他物品。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
设备掉落风险
  • 确保吊装设备有足够的吊装能力来吊起设备。
  • 关于吊装设备的使用,请遵循制造商说明。
  • 穿戴安全帽、安全鞋和厚手套。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

过程定义

过程特性

描述

操作

  • 检查抽架内部部件的清洁度(无灰尘)并检查是否存在润滑脂。

  • 如有必要,在抽架的所有机械部件上均匀涂开润滑脂。

目标

确认设备能够顺畅地执行机械摇进摇出。

频率

请参阅“最终用户中期维护计划的建议频率”.

特殊条件

必要的工具

  • 真空吸尘器

  • 小漆刷

相关文档

  • MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ1 IEC 断路器 - 用户指南

  • MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ2/MTZ3 IEC 断路器 - 用户指南

初步条件

设备必须符合下面规定的条件。请参阅 MasterPacT MTZ 用户指南以找到操作设备说明。

设备安装类型

极位置

机构

抽架中的设备位置

固定式

N/A

N/A

N/A

抽出式

分闸

释能

从抽架拆除

检查抽架内部部件的清洁度

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 抽架的上下游端子必须去电。
  • 务必使用具有适当额定参数的电压传感设备来确认抽架和辅助电路已断电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

检查抽架内部部件的清洁度。如果存在灰尘,请使用真空吸尘器来除尘。

注意
设备损坏风险
不得使用加压型清洁产品或者含溶剂(三氯乙烷或三氯乙烯)的产品(如 WD40)。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

检查抽架内部部件的润滑状况

步骤

操作

纠正措施

1

检查润滑脂的颜色和质地。查看 MasterPacT MTZ1MasterPacT MTZ2/MTZ3 的相应图示中所示的部件。

注:
  • 灰尘与润滑脂混合后具有磨性,可能导致机构过早磨损。

  • 灰尘与润滑脂混合后会增大机械摩擦,阻碍运动件的运动。

如果润滑脂发生改变(例如,润滑脂变脏或者凝固在抽架的机械部件上),请联系 Schneider Electric 服务代表

2

检查机械部件上的润滑脂是否均匀涂覆在整个相关区域上。查看 MasterPacT MTZ1MasterPacT MTZ2/MTZ3 的相应图示中所示的部件。

注:
  • 过量的润滑脂对设备操作有着不利影响。

  • 润滑脂缺失则会增大进退力,导致运动件受阻。

  • 如果润滑脂过多,则用小漆刷在那片区域上均匀涂开润滑脂。

  • 如果没有润滑脂,请联系 Schneider Electric 服务代表

MasterPacT MTZ1 抽架上的润滑点

检查抽架左侧和右侧的润滑点,如以下图示中所标注的区域所示。

MasterPacT MTZ2/MTZ3 抽架上的润滑点

检查对称地位于抽架左侧和右侧的润滑点,如以下图示中所标注的区域所示。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.