DOCA0306ES-01

Solución de problemas: Operaciones de control desde la pantalla FDM121

Definición

Las operaciones de control incluyen comandos para abrir y cerrar el aparato desde la pantalla FDM121.

Para obtener información acerca de las operaciones de control realizadas desde la pantalla FDM121, consulte DOCA0088•• Enerlin'X FDM121 - Módulo de pantalla frontal para un interruptor automático - Guía del usuario en Documentos relacionados al principio de esta guía.

El aparato no se puede controlar desde la pantalla FDM121

Descripción del problema

Síntoma

Causas posibles

Soluciones

La pantalla FDM121 no muestra ningún dato cuando está conectada a la unidad de control MicroLogic Active.

La pantalla FDM121 parpadea constantemente, lo que indica un conflicto en la IMU.

La versión del firmware de FDM121 no es compatible con la unidad de control MicroLogic Active.

  1. Desconecte el interruptor automático MasterPacT de la IMU en la que está instalada la pantalla FDM121.

  2. Actualice el firmware FDM121 a la última versión con el software EcoStruxure Power Commission.

  3. Vuelva a conectar el aparato MasterPacT en la IMU.

Para obtener más información acerca de la actualización del firmware, consulte DOCA0150•• Enerlin'X FDM121 - Front Display Module for One Circuit Breaker - Firmware Release Notes en Documentos relacionados al principio de esta guía.

El aparato no se puede abrir ni cerrar.

El modo de control del aparato está establecido en Manual o Auto Remote.

Cambie el modo de control a Auto Local.

 

Comprobaciones adicionales

Si las acciones de solución de problemas descritas anteriormente no funcionan, consulte la información de solución de problemas referente a las Operaciones de control mecánico y Operaciones de control eléctrico.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.