Library File novA Products

Micrologic X (PSE1061)

有关事件发生时的措施建议,请参阅相关文档:

  • MasterPacT MTZ1 - 带 MicroLogic X 控制单元的隔离开关和断路器 - 用户指南

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - 带 MicroLogic X 控制单元的隔离开关和断路器 - 用户指南

VL “X_protective_cover” used in PSE1416 (repair procedures)

VL “X_EarthLeakageProtectionLoss” used in PSE1061(Micrologic X).

VL “24Vdc_SELV_use” used in PSE1061(Micrologic X).

VL “24Vdc_SELV_connection” used in PSE786 (ULP), PSE1061 (Micrologic X) incl. customized consequence (‘will result in a basic/single insulated system’).

Maintenance Procedures (PSE1217+1287+1416) and Maintenance Guide (PSE992)

VL “MaintenanceReco” used in PSE992+1217+1287+1416

VL “MaintenanceReco” used in PSE992+1217+1287+1416+ Compact NSX Twin PSE1539

每款设备的维护建议旨在使设备或组件在其可用寿命期里维持在满意的工作状态。

VL “MaintenanceOp” used in PSE992+1217+1287+1416+ Compact NSX Twin PSE1539

下表总结了三个预防性维护计划的维护操作:

维护计划

维护描述

执行人员

最终用户日常维护

目视检查和功能测试,更换故障附件。

  • 经过培训且具备相应资质的最终用户人员

  • 经过培训且具备相应资质的维护服务提供商人员

  • Schneider Electric 服务代表

最终用户中期维护

最终用户日常维护、运行检修和组件测试。

  • 经过培训且具备相应资质的维护服务提供商人员

  • Schneider Electric 服务代表

制造商维护

最终用户中级维护以及 Schneider Electric 服务部提供的诊断和部件更换。

Schneider Electric 服务代表

VL “MTZ_VPS” used in PSE1079 MTZ2/3

VL “MTZ_VPS” used in PSE1287 maintenance

VL "MTZ_safety_FixedCB" used in D-SE-0057794 (Breaking Unit NIII_Z_1: Check the Condition of the Breaking Unit)

VL "MTZ_safety_FixedCB" used in D-SE-0057803 (Chassis NIII_Z_1: Dust and Grease Chassis)

VL “GeneralSafety_RiskEquipmentDamage” used in PSE992+1217

警告
意外的设备运行
遵循本文档各章节中针对可维护设备的各零部件的维护建议。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

VL “RiskEquipmentDamage_ThermalRunaway” used in PSE992

警告
发热风险
电源连接不得使用铜或铝以外的其他材料。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

VL “Date_Not_Synchronized” used in PSE992

VL “maintenance_solvent” used in PSE1287

VL “maintenance_grease_Mobilith” used in PSE1287

VL “maintenance_grease_Mobilith” used in PSE1287

VL “LossDoubleIsolation” used in PSE1416 (translation existing in NVE40478)

VL “TerminalBlock_HoldSides” used in PSE1416 (repair procedures)

VL “information_updated” used in PSE992+1217+1287

本文档中的信息可能在任何时候更新。Schneider Electric 强烈建议您通过 www.se.com/docs 获得最新版本。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?