如何维护 MicroLogic XMicroLogicMicroLogic Active 控制单元
功能
控制单元永久性监控电力网络并在检测到电力故障时生成脱扣指令。
部件供应商根据设备任务模式提供的电子部件鉴定数据系针对 10 年的寿命。控制单元的使用寿命可能超过 10 年,具体取决于工作环境条件(例如,温度、湿度、振动、机械冲击、腐蚀性气氛)。
Schneider Electric 建议 Schneider Electric 服务代表 每使用 15 年后更换 MicroLogic X 控制单元及相关的 ESM 或 M2C 选配模块。每次更换 MicroLogic X 控制单元时,Schneider Electric 服务代表 必须更换高效分断插头、额定插头和互感器插头。
部件供应商根据设备任务模式提供的电子部件鉴定数据系针对 10 年的寿命。控制单元的使用寿命可能超过 10 年,具体取决于工作环境条件(例如,温度、湿度、振动、机械冲击、腐蚀性气氛)。
Schneider Electric 建议 Schneider Electric 服务代表 每使用 15 年后更换 MicroLogic 控制单元及相关的 M2C 选配模块。每次更换 MicroLogic 控制单元时,Schneider Electric 服务代表 必须更换高效分断插头、额定插头和互感器插头。
部件供应商根据设备任务模式提供的电子部件鉴定数据系针对 10 年的寿命。控制单元的使用寿命可能超过 10 年,具体取决于工作环境条件(例如,温度、湿度、振动、机械冲击、腐蚀性气氛)。
Schneider Electric 建议 Schneider Electric 服务代表 每使用 15 年后更换 MicroLogic Active 控制单元。每次更换 MicroLogic Active 控制单元时,Schneider Electric 服务代表 必须更换高效分断插头和互感器插头。
固件更新策略
MicroLogic X 控制单元是智能模块单元 (IMU) 的主要部件。
更新 MicroLogic X 控制单元固件的主要原因是为了获得最新的 IMU 功能。如果不需要最新的 IMU 功能,则不必更新 MicroLogic X 控制单元的固件以及 IMU 的 Enerlin’X 设备。
使用 EcoStruxure Power Commission 软件的最新版本来更新 MicroLogic X 控制单元的固件或 IMU 的 Enerlin’X 设备。
更新了一台设备的固件之后,Schneider Electric 建议您在 IMU 中更新其他设备的固件,以保持一致性,避免设备差异。在继续后续操作前,先检查其他设备与新固件的兼容性。
有关固件更新策略的更多信息,请参阅 MicroLogic Trip Units and Control Units - Firmware History。
固件更新策略
更新 MicroLogic Active 控制单元固件的主要原因是为了获得最新的 MicroLogic Active 功能。如果不需要最新的 MicroLogic Active 功能,则不必更新 MicroLogic Active 控制单元的固件。
使用 EcoStruxure Power Commission 软件的最新版本来更新 MicroLogic Active 控制单元的固件。
有关固件更新策略的更多信息,请参阅 DOCA0267•• MasterPacT MTZ - MicroLogic Active 控制单元 - 固件发行说明。
退化因素
导致控制单元和电子部件退化的因素如下:
-
冲击
-
振动
-
湿度
-
高温环境
-
腐蚀性气氛
潜在危害
对控制单元执行常规维护有助于避免下表中列出的潜在危害和后果。
危害 |
后果 |
|
---|---|---|
人员伤害 |
设备损坏 |
|
短路电流过大和无脱扣指令 |
– |
断路单元退化 |
预防性操作
下表列出了维护控制单元的抽架所要执行的预防性维护程序。
维护计划 |
预防性操作 |
过程 |
---|---|---|
最终用户日常预防性维护 |
检查设备的总体状况。 |
设备 NII_Z_1 设备 NII_1_1 设备 NII_ZA_1 |
最终用户中期预防性维护 |
检查过流保护。 |
控制单元NIII_Z_4 设备 NIII_2_1 设备 NIII_ZA_4 |
制造商预防性维护 |
执行老化诊断,评估何时预防性地更换 MicroLogic XMicroLogicMicroLogic Active 控制单元。 |
请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
有关更多信息,请参阅预防性维护计划。