断续电流对老化的影响
断续电流
影响 |
外观 |
结果 |
---|---|---|
固定触点和运动触点受到磨损 |
触点性能退化 |
超出电气耐受限制之后,触点电阻增大,并且触点压力减小,从而导致设备温升增大。 |
灭弧栅(绝缘材料、灭弧栅片)磨损 |
绝缘性能退化 |
超出电气耐受限制之后,绝缘(输入/输出以及相间绝缘)减小,导致设备隔离可靠性降低。 在这种情况下,无法保证人身安全。 |
建议
根据断续电流给与的维护和安装建议见下表:
阈值 |
描述 |
---|---|
I/In ≤ 0.4 |
这个断续电流级别对应于机械耐久性(请参阅“机械耐久性”)。 |
I/In ≤ 0.8 |
这个断续电流级别对应于大约 125% 的电气耐久性。 |
I/In |
这个断续电流级别对应于指定电压下的电气耐久性(请参阅“电气耐久性”)。 |