操作次数对老化的影响

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

操作次数

影响

结果

操作次数直接取决于设备电气和机械耐久性。

设备使用寿命取决于每天的操作次数。

示例:操作次数对 MasterPacT MTZ2MasterPacT NT/NWMasterPacT MTZ2 2000 A 设备使用寿命的影响。

操作次数

使用寿命 (1)

30 次操作(每月),或者每天操作 1 次

27

60 次操作(每月),或者每天操作 2 次

13

120 次操作(每月),或者每天操作 4 次

6

(1) 使用寿命被定义为 10,000 次的操作耐久性以及小于 0.4 In 的断续电流

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?