Library File novA Products
Micrologic X (PSE1061)
Pour plus d'informations sur les actions recommandées en cas d'événements, consultez le document approprié :
-
MasterPacT MTZ1 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur
-
MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur
VL “X_EarthLeakageProtectionLoss” used in PSE1061(Micrologic X).
VL “24Vdc_SELV_use” used in PSE1061(Micrologic X).
VL “24Vdc_SELV_connection” used in PSE786 (ULP), PSE1061 (Micrologic X) incl. customized consequence (‘will result in a basic/single insulated system’).
Maintenance Procedures (PSE1217+1287+1416) and Maintenance Guide (PSE992)
VL “MaintenanceReco” used in PSE992+1217+1287+1416
VL “MaintenanceReco” used in PSE992+1217+1287+1416+ Compact NSX Twin PSE1539
Les recommandations de maintenance pour chaque appareil ont pour objectif de conserver les équipements et sous-ensembles dans un état de fonctionnement satisfaisant pendant leur durée de service.
VL “MaintenanceOp” used in PSE992+1217+1287+1416+ Compact NSX Twin PSE1539
Le tableau suivant récapitule les opérations de maintenance des trois programmes de maintenance préventive :
Programme de maintenance |
Description de la maintenance |
Effectué par |
---|---|---|
Maintenance de routine utilisateur |
Inspection visuelle et essai de fonctionnement, remplacement d’accessoires défectueux. |
|
Maintenance intermédiaire utilisateur |
Maintenance utilisateur de routine, plus entretien opérationnel et tests des sous-assemblages. |
|
Maintenance constructeur |
Maintenance utilisateur intermédiaire, plus diagnostics et remplacement de pièces par les services Schneider Electric. |
techniciens de maintenance Schneider Electric |
VL “MTZ_VPS” used in PSE1079 MTZ2/3
VL “MTZ_VPS” used in PSE1287 maintenance
VL "MTZ_safety_FixedCB" used in D-SE-0057794 (Breaking Unit NIII_Z_1: Check the Condition of the Breaking Unit)
VL "MTZ_safety_FixedCB" used in D-SE-0057803 (Chassis NIII_Z_1: Dust and Grease Chassis)
VL “GeneralSafety_RiskEquipmentDamage” used in PSE992+1217
![]() |
---|
COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT
Suivez les recommandations de maintenance indiquées
dans les différents chapitres de ce document, pour chaque partie
de l'appareil soumis à maintenance.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
VL “RiskEquipmentDamage_ThermalRunaway” used in PSE992
![]() |
---|
RISQUE DE PRODUCTION DE CHALEUR
Les raccordements électriques avec des matériaux
autres que le cuivre et l'aluminium sont à proscrire.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
VL “Date_Not_Synchronized” used in PSE992
VL “maintenance_solvent” used in PSE1287
VL “maintenance_grease_Mobilith” used in PSE1287
VL “maintenance_grease_Mobilith” used in PSE1287
VL “LossDoubleIsolation” used in PSE1416 (translation existing in NVE40478)
VL “TerminalBlock_HoldSides” used in PSE1416 (repair procedures)
VL “information_updated” used in PSE992+1217+1287
Les informations indiquées dans ce document peuvent être mises à jour à tout moment. Schneider Electric recommande de disposer en permanence de la version la plus récente, disponible sur le site www.se.com/docs.
VL “X_protective_cover” used in PSE1416 (repair procedures)