Causes du vieillissement

@TW: shared topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Introduction

Les tableaux et les appareillages qui le composent vieillissent, qu’ils fonctionnent ou non. Ce vieillissement est principalement dû à l’influence de l’environnement et les conditions d’exploitation.

Influence de l'environnement

Un équipement placé dans un environnement en subit les effets. Les principaux facteurs d’environnement qui accélèrent le vieillissement des appareillages sont :

  • Température

  • Taux de charge

  • Humidité relative

  • Environnement salin

  • Harmoniques en courant

  • Poussières

  • Atmosphère corrosive

  • Vibrations

  • Nombre de manœuvres

  • Courants coupés

Les tableaux de cette section résument pour chacun des facteurs :

  • Pourquoi il est nocif : influence

  • Comment l’identifier : aspect

  • Impact sur le fonctionnement : conséquences

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?