Maintenance du mécanisme d'armement

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Fonctions

Le mécanisme d'armement permet de fermer les contacts de puissance.

Facteurs de dégradation

Les facteurs susceptibles d'entraîner une dégradation du mécanisme d'armement sont les suivants :

  • Environnement poussiéreux ou sale

  • Chocs

  • Atmosphère corrosive

  • Périodes d'inactivité prolongées

Dangers potentiels

Une maintenance régulière du mécanisme d'armement peut permettre d'éviter les risques potentiels et leurs conséquences décrits dans le tableau suivant.

Danger

Conséquence

Blessure physique

Dommages matériels

Mécanisme d'armement bloqué.

Mécanisme bloqué

Action préventive

Le tableau suivant répertorie les procédures de maintenance préventive à appliquer pour préserver le mécanisme d'armement.

Programme de maintenance

Action préventive

Procédure

Maintenance préventive de routine utilisateur

Actionner l'appareil manuellement et électriquement.

Mécanisme NII_Z_1

Mécanisme NII_1_1

Mécanisme NII_ZA_1

Armer électriquement l'appareil à l'aide d'un motoréducteur MCH.

Mécanisme NII_Z_2

Mécanisme NII_1_2

Mécanisme NII_ZA_2

Vérifier la fermeture complète des pôles de l'appareil.

Mécanisme NII_Z_3

Mécanisme NII_1_3

Mécanisme NII_ZA_3

Maintenance préventive intermédiaire utilisateur

Vérifier le temps d'armement par le motoréducteur MCH à 0,85 Un.

Mécanisme NIII_Z_1

Mécanisme NIII_2_1

Mécanisme NIII_ZA_1

Vérifier l’état général du mécanisme.

Mécanisme NIII_Z_2

Mécanisme NIII_2_2

Mécanisme NIII_ZA_2

Maintenance préventive constructeur

Vérifier les forces d’ouverture et de fermeture.

Contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric.

Nettoyer et regraisser le mécanisme.

Pour plus d'informations, consulter la section Programmes de maintenance préventive.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?