Influence des courants coupés sur le vieillissement

@TW: used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Courants coupés

Influence

Aspect

Conséquences

Usure des contacts fixes et mobiles

Dégradation des contacts

Au-delà de la limite d'endurance électrique, l'échauffement de l'appareil augmente dû à un accroissement de la résistance de contact et une diminution de l’enfoncement des contacts.

Usure des chambres (matériaux isolants, séparateurs)

Dégradation de l’isolant

Au-delà de la limite d’endurance électrique, l’isolement, entre phases et entrée/sortie, diminue, ce qui entraîne une perte d’aptitude au sectionnement de l’appareil.

Ceci ne permet plus de garantir la sécurité des personnes.

Recommandations

Les recommandations de maintenance et d'installation en fonction des courants coupés sont indiquées dans le tableau suivant :

Seuils

Description

I/In ≤ 0,4

Ce niveau de courant coupé correspond à la durabilité mécanique (voir endurance mécanique).

I/In ≤ 0,8

Ce niveau de courant coupé correspond à environ 125 % de la durabilité électrique.

I/In

Ce niveau de courant coupé correspond à la durabilité électrique à la tension spécifiée (voir endurance électrique).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?