Library File novA Products

Micrologic X (PSE1061)

Para obtener información acerca de la acción recomendada ante eventos, consulte el documento correspondiente:

  • MasterPacT MTZ1 - Interruptores en carga e interruptores automáticos con unidades de control MicroLogic X - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores en carga e interruptores automáticos con unidades de control MicroLogic X - Guía del usuario

VL “X_protective_cover” used in PSE1416 (repair procedures)

VL “X_EarthLeakageProtectionLoss” used in PSE1061(Micrologic X).

VL “24Vdc_SELV_use” used in PSE1061(Micrologic X).

VL “24Vdc_SELV_connection” used in PSE786 (ULP), PSE1061 (Micrologic X) incl. customized consequence (‘will result in a basic/single insulated system’).

Maintenance Procedures (PSE1217+1287+1416) and Maintenance Guide (PSE992)

VL “MaintenanceReco” used in PSE992+1217+1287+1416

VL “MaintenanceReco” used in PSE992+1217+1287+1416+ Compact NSX Twin PSE1539

Las recomendaciones de mantenimiento para cada aparato están destinadas a mantener los materiales o sus subconjuntos en buen estado de funcionamiento durante su vida útil.

VL “MaintenanceOp” used in PSE992+1217+1287+1416+ Compact NSX Twin PSE1539

En la siguiente tabla se resumen las operaciones de mantenimiento de los tres programas de mantenimiento preventivo:

Programa de mantenimiento

Descripción del mantenimiento

Realizado por

Mantenimiento rutinario del usuario final

Inspección visual y test funcionales, sustitución de los accesorios defectuosos.

  • Personal del usuario final formado y cualificado

  • Personal del proveedor de servicios de mantenimiento formado y cualificado

  • Representantes de servicios Schneider Electric

Mantenimiento de usuario final intermedio

Mantenimiento rutinario del usuario, junto con mantenimiento operativo y pruebas de subconjuntos.

  • Personal del proveedor de servicios de mantenimiento formado y cualificado

  • Representantes de servicios Schneider Electric

Mantenimiento del fabricante

Mantenimiento intermedio del usuario, además de diagnósticos y sustitución de piezas por parte de Schneider Electric Services.

Representantes de servicios Schneider Electric

VL “MTZ_VPS” used in PSE1079 MTZ2/3

VL “MTZ_VPS” used in PSE1287 maintenance

VL "MTZ_safety_FixedCB" used in D-SE-0057794 (Breaking Unit NIII_Z_1: Check the Condition of the Breaking Unit)

VL "MTZ_safety_FixedCB" used in D-SE-0057803 (Chassis NIII_Z_1: Dust and Grease Chassis)

VL “GeneralSafety_RiskEquipmentDamage” used in PSE992+1217

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Siga las recomendaciones de mantenimiento especificadas en los distintos capítulos de este documento en relación con cada pieza del aparato susceptible de mantenimiento.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

VL “RiskEquipmentDamage_ThermalRunaway” used in PSE992

ADVERTENCIA
RIESGO DE GENERACIÓN DE CALOR
Las conexiones eléctricas siempre deben usar cobre o aluminio. No pueden usar otro material.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

VL “Date_Not_Synchronized” used in PSE992

VL “maintenance_solvent” used in PSE1287

VL “maintenance_grease_Mobilith” used in PSE1287

VL “maintenance_grease_Mobilith” used in PSE1287

VL “LossDoubleIsolation” used in PSE1416 (translation existing in NVE40478)

VL “TerminalBlock_HoldSides” used in PSE1416 (repair procedures)

VL “information_updated” used in PSE992+1217+1287

La información incluida en este documento está sujeta a actualizaciones en cualquier momento. Schneider Electric recomienda encarecidamente tener la versión más reciente y actualizada que está disponible en www.se.com/docs.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?