Cómo mantener las cámaras de corte

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Funciones

Las cámaras de corte del dispositivo:

  • Se montan en cada una de las cámaras de corte de la unidad de corte.

  • Están formadas por divisores y filtros.

Los divisores de las cámaras de corte limitan la tensión ejercida en la instalación:

  • Ayudando a extinguir el arco.

  • Absorbiendo la energía del arco ante un funcionamiento eléctrico normal y ante fallos eléctricos.

Los filtros de las cámaras de corte filtran el gas a presión expulsado de la cámara de corte y lo enfrían a una temperatura a la que deja de estar ionizado y, por consiguiente, ya no es conductor.

Factores de degradación

Las cámaras de corte pueden degradarse debido a los siguientes factores:

  • Operaciones de conmutación frecuentes a corriente nominal

  • Tensiones debidas a corrientes de cortocircuito altas

Peligros potenciales

Un mantenimiento periódico de las cámaras de corte puede ayudar a evitar riesgos potenciales y las consecuencias que se indican en la tabla siguiente.

Peligro

Consecuencia

Lesiones personales

Daños materiales

Arco eléctrico

Lesiones graves o incluso la muerte

Resistencia de aislamiento de la carcasa demasiado baja y tensión de impulso

Descarga eléctrica

Corriente de cortocircuito alta

Degradación de la unidad de corte

Acción preventiva

En la tabla siguiente se enumeran los procedimientos de mantenimiento preventivo que deben llevarse a cabo para mantener la cámara de corte del dispositivo en buen estado.

Programa de mantenimiento

Acción preventiva

Procedimiento

Mantenimiento preventivo intermedio del usuario final

Comprobación del estado del interruptor automático.

Unidad de corte NIII_Z_1

Unidad de corte NIII_2_1

Unidad de corte NIII_ZA_1

Comprobación del montaje de las cámaras de corte y de la limpieza de los filtros.

Unidad de corte NIII_Z_2

Unidad de corte NIII_2_2

Unidad de corte NIII_ZA_2

Para obtener más información consulte los Programas de mantenimiento preventivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?