Influencia de la interrupción de las corrientes en el envejecimiento
Interrupción de las corrientes
Influencia |
Representación |
Consecuencias |
---|---|---|
Desgaste de los contactos fijos y móviles |
Deterioro de los contactos |
Por encima del límite de resistencia eléctrica, la temperatura del dispositivo aumenta debido a una mayor resistencia de contacto y a una disminución de la presión de los contactos. |
Desgaste de las cámaras de corte (materiales de aislamiento, separadores) |
Deterioro del aislamiento |
Por encima del límite de resistencia eléctrica, el aislamiento (entrada/salida y entre fases) se reduce, lo que da como resultado una disminución del aislamiento del dispositivo. En este caso, no se puede garantizar la seguridad de las personas. |
Recomendaciones
En la siguiente tabla se definen las recomendaciones de mantenimiento e instalación según la interrupción de las corrientes:
Umbrales |
Descripción |
---|---|
I/In ≤0,4 |
Este nivel de interrupción de corriente corresponde a la duración mecánica (consulte Resistencia mecánica). |
I/In ≤0,8 |
Este nivel de interrupción de corriente corresponde a aproximadamente el 125 % de la duración mecánica. |
I/In |
Este nivel de interrupción de corriente corresponde a la duración eléctrica a la tensión especificada (consulte Resistencia eléctrica). |