Acerca de la publicación

Ámbito del documento

Schneider Electric recomienda un programa de mantenimiento preventivo para garantizar que los aparatos mantengan las características operativas y técnicas especificadas en los catálogos durante su vida útil. Las tareas de mantenimiento deberán ser efectuadas por personal cualificado, según las instrucciones especificadas en esta guía de mantenimiento de MasterPacT MTZMasterPacT NT/NW.

En esta guía se incluye información sobre:

  • La frecuencia del mantenimiento en función de las condiciones del entorno y de funcionamiento y del nivel crítico de la aplicación de usuario.

  • El tipo de mantenimiento necesario tras un tiempo de almacenamiento prolongado.

  • Herramientas de Schneider Electric para la asistencia de mantenimiento.

  • Las partes de los dispositivos MasterPacT MTZMasterPacT NT/NW que precisan mantenimiento:

    • Elementos de la unidad de corte: carcasa, cámaras de corte y contactores de red

    • Conexiones de alimentación

    • Chasis

    • Mecanismo de carga

    • Unidad de control MicroLogic XMicroLogic

    • Sistema de comunicaciones

    • Circuitos auxiliares

    • Sistemas de enclavamiento mecánico

  • Los riesgos que implica tener una parte que no esté totalmente operativa.

  • El programa de mantenimiento preventivo que debe llevarse a cabo y el nivel de competencia necesario para cada programa.

  • Las condiciones ambientales y de funcionamiento que causan un envejecimiento acelerado del dispositivo.

  • Los límites respecto al uso de accesorios mecánicos y eléctricos, así como de subconjuntos.

  • Enlaces a guías de dispositivos y documentos relacionados que pueden ser útiles para mantener los dispositivos MasterPacT MTZMasterPacT NT/NW en buen estado.

Destinatarios

Esta guía está destinada a personal formado y cualificado responsable del mantenimiento del equipo y a los representantes de servicio de Schneider Electric encargados de los diagnósticos y del mantenimiento del equipo.

Nota de validez

Esta guía es válida para MasterPacT MTZ Interruptores en carga IEC e interruptores automáticos con unidad de control MicroLogic X.

Esta guía es válida para todos los interruptores automáticos IEC y los interruptores en carga MasterPacT NT/NW.

Información online

La información incluida en esta guía está sujeta a actualizaciones en cualquier momento. Schneider Electric recomienda encarecidamente tener la versión más reciente y actualizada que está disponible en www.se.com/ww/en/download.

Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este documento también se encuentran online. Para acceder a la información online, vaya a la página de inicio de Schneider Electric en www.se.com.

Convención

En esta guía, el término dispositivo MasterPacT MTZMasterPacT NT/NW abarca interruptores automáticos con unidad de control MicroLogic X e interruptores en carga.

Documentos relacionados

Título de la documentación

Número de referencia

MasterPacT MTZ con unidades de control MicroLogic X - Procedimientos de mantenimiento del usuario final de dispositivos IEC

MasterPacT MTZ1  – Interruptores en carga e interruptores automáticos IEC con unidad de control MicroLogic X De 630 a 1600 A – Guía del usuario
MasterPacT MTZ2/MTZ3  – Interruptores en carga e interruptores automáticos IEC con unidad de control MicroLogic X De 800 a 6300 A – Guía del usuario

MasterPacT MTZ - MicroLogic X

MicroLogic Trip Units and Control Units - Firmware History

DOCA0155EN

Título de la documentación

Número de referencia

MasterPact NT - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

51201116AA

MasterPacT NW - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

04443720AA

MasterPacT NW - Interruptores automáticos de CC e interruptores en carga - Guía del usuario

04444163A

Unidades de control MicroLogic 2.0, 5.0 y 6.0 – Guía del usuario

04443722AA

Unidades de control MicroLogic 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A, 7.0 A 2.0 E, 5.0 E y 6.0 E - Guía del usuario

04443724AA

Unidades de control MicroLogic 5.0 P, 6.0 P y 7.0 P - Guía del usuario

04443726AA

Unidades de control MicroLogic 5.0 H, 6.0 H y 7.0 H - Guía del usuario

04443728AA

Puede descargar estas publicaciones técnicas y otra información técnica de nuestro sitio web en www.se.com/ww/en/download/.

Marcas comerciales

QR Code es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y otros países.

Información sobre terminología no inclusiva o insensible

Como empresa responsable e inclusiva, Schneider Electric actualiza constantemente sus comunicaciones y productos que contienen terminología no inclusiva o insensible. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, nuestro contenido aún puede contener términos que algunos clientes consideren inapropiados.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?