Mantenimiento tras un tiempo de almacenamiento prolongado

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Condiciones de almacenamiento

Los dispositivos se deben almacenar en una sala ventilada y seca, protegida de la lluvia, del agua y de los agentes químicos. También debe estar protegida del polvo, de los escombros y de la pintura.

Si se almacena durante un periodo prolongado, es necesario mantener la humedad relativa de la sala por debajo del 70 %.

Temperatura de almacenamiento:

  • Dispositivos sin la unidad de control MicroLogic XMicroLogicMicroLogic Active: De -55 °C a +85 °C (de -67 °F a +185 °F).

  • Dispositivos con la unidad de control MicroLogic XMicroLogicMicroLogic Active: de −25 °C a +85 °C (de −13 °F a +185 °F).

Los dispositivos deben almacenarse en la posición abierta (OFF) con el muelle resorte de carga descargado.

Comprobación y mantenimiento después de un almacenamiento prolongado

Después de un almacenamiento prolongado, y si las condiciones de almacenamiento mencionadas anteriormente se han respetado, es necesario realizar las comprobaciones que se indican a continuación para garantizar el funcionamiento correcto del dispositivo:

Parte o subconjunto

Menos de dos años de almacenamiento

Más de dos años de almacenamiento

Mecanismos del dispositivo

Programa intemedio del usuario final

Programa de mantenimiento de fabricante

Unidad de control MicroLogic XMicroLogicMicroLogic Active

Programa intemedio del usuario final

Programa de mantenimiento de fabricante

Bloqueo del dispositivo y del chasis

Programa intemedio del usuario final

Programa de mantenimiento de fabricante

Chasis

Programa intemedio del usuario final

Programa de mantenimiento de fabricante

Circuitos auxiliares

Programa de mantenimiento de fabricante

Además, si los dispositivos se han almacenado en condiciones adversas (altas temperaturas, atmósfera corrosiva):

  • Compruebe el estado de la superficie de las piezas metálicas (zinc) y de las piezas de cobre (revestimientos de plata [Ag] en los terminales de conexión o estañado [Sn]).

  • Compruebe el engrasado del dispositivo y del chasis.

  • Limpie y reengrase los clústeres y los contactos de desconexión.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?