Causas de envejecimiento

@TW: shared topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Introducción

Los paneles de conmutación y el equipo envejecen tanto si están en funcionamiento como si no. El envejecimiento se debe principalmente a la influencia de las condiciones ambientales y de funcionamiento.

Influencia del ambiente

Un dispositivo colocado en un ambiente determinado queda expuesto a sus efectos. Los principales factores ambientales que aceleran el envejecimiento del dispositivo son:

  • Temperatura

  • Porcentaje de carga

  • Humedad relativa

  • Entorno salino

  • Armónicos de corriente

  • Polvo

  • Atmósfera corrosiva

  • Vibraciones

  • Ciclos de funcionamiento

  • Interrupción de las corrientes

Las tablas que aparecen en este capítulo resumen para cada factor:

  • Por qué es dañino: influencia.

  • Cómo identificarlo: aspecto.

  • Impacto en el funcionamiento: consecuencias.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?