Maintenance après une période de stockage prolongée

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Conditions de stockage

Les appareils doivent être stockés dans un local sec, aéré, à l'abri de la pluie, des projections d'eau et des agents chimiques. Ils doivent être protégés contre les poussières, les gravats et la peinture.

Si le stockage est prévu pour une période prolongée, il faut maintenir le taux d'hygrométrie du local à une valeur inférieure à 70 %.

Température de stockage :

  • Appareils sans unité de contrôle MicroLogic XMicroLogicMicroLogic Active : -55 °C à +85 °C (-67 °F à +185 °F).

  • Appareils avec unité de contrôle MicroLogic XMicroLogicMicroLogic Active : -25 °C à +85 °C (-13 °F à +185 °F)

Les appareils doivent être stockés en position ouvert (OFF), avec le ressort d'accumulation d'énergie désarmé.

Contrôle et maintenance après stockage prolongé

Après une période de stockage prolongée, et si les conditions de stockage ci-dessus ont été respectées, les contrôles suivants doivent être effectués afin de garantir le bon fonctionnement de l’appareil :

Elément ou sous-ensemble

Moins de 2 ans de stockage

Plus de 2 ans de stockage

Mécanismes de l'appareil

Programme intermédiaire utilisateur

Programme de maintenance constructeur

Unité de contrôle MicroLogic XMicroLogicMicroLogic Active

Programme intermédiaire utilisateur

Programme de maintenance constructeur

Verrouillage appareil et châssis

Programme intermédiaire utilisateur

Programme de maintenance constructeur

Châssis

Programme intermédiaire utilisateur

Programme de maintenance constructeur

Circuits auxiliaires

Programme de maintenance constructeur

De plus, si les appareils ont été stockés dans des conditions sévères (température élevée, atmosphère corrosive) :

  • Vérifier l'état des revêtements des pièces métalliques (état du zinc) et des pièces cuivrées (état des argentures Ag) sur les bornes ou étamage (Sn).

  • Vérifier l'état des graisses appareil et châssis.

  • Nettoyer et regraisser les pinces et les plages d'embrochage.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?