Interfaz EIFE

Interfaz de Ethernet integrada que es un módulo opcional del interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ. Este módulo permite acceder al interruptor automático a través de una red Ethernet. El acceso a las páginas web de la interfaz EIFE y al servidor FTPS EIFE se autoriza en función del mecanismo de control de acceso basado en roles (RBAC).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?