Selector de dirección secundaria
El selector de dirección secundaria permite definir la dirección del panel secundario. Un interruptor giratorio en la parte frontal del selector está rotulado de 0 a 7, y cada número representa una dirección única. La dirección 0 está reservada para el panel principal. Si la fuente de alimentación o el controlador están conectados a cualquier barra de control de la subred, la dirección 0 no debe utilizarse como dirección secundaria.
Solo se pueden conectar dos barras de control a un selector de dirección secundaria. Si hay una segunda barra de control en el mismo panel de distribución secundario, se requiere un cable de interconexión de barra secundaria para conectar el selector de dirección secundaria a la segunda barra. Para un funcionamiento adecuado del sistema, instale siempre el selector de dirección secundaria en la barra de control izquierda. Cada selector de dirección secundaria también debe tener su propia dirección única. Si dos o más selectores contienen la misma dirección, es posible que no funcionen correctamente.