Sélecteur d’adresse secondaire

Le sélecteur d’adresse secondaire permet de définir l’adresse du panneau secondaire. Un interrupteur rotatif situé sur la face avant du sélecteur est étiqueté de 0 à 7, chaque numéro représentant une adresse unique. L’adresse 0 est réservée au panneau de distribution principal. Si le bloc d’alimentation ou le contrôleur est connecté à un bus de contrôle de sous-réseau, l’adresse 0 ne doit pas être utilisée comme adresse secondaire.

Sélecteur d’adresse secondaire

Seuls deux bus de commande peuvent être connectés à un sélecteur d’adresse secondaire. Si un deuxième bus de commande est situé dans le même panneau de distribution secondaire, un câble d’interconnexion de bus secondaire est nécessaire pour connecter le sélecteur d’adresse secondaire au deuxième bus. Pour un fonctionnement correct du système, toujours installer le sélecteur d’adresse secondaire sur le bus de commande gauche. Chaque sélecteur d’adresse secondaire doit également avoir sa propre adresse unique. Si plusieurs sélecteurs ont la même adresse, un fonctionnement incorrect peut en résulter.

Ensemble de sélecteur d’adresse secondaire

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?