自动滚动

使用自动滚动可以连续监视一组显示页面,每页显示八秒钟,不需要手动键盘操作。此功能便于在远程查看显示屏。测量仪先显示两秒钟参数名称,然后显示其值八秒钟。 使用自动滚动可以连续监视一组显示页面,每页显示十秒钟,不需要手动键盘操作。此功能便于在远程查看显示屏。
注: 如果在自动滚动过程中按任意键,将变为手动滚动操作。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?