密码最佳实践

推荐的密码最佳实践有助于提高测量仪的安全性。

  • 更改测量仪显示屏密码,不使用默认密码。

  • 为您的测量仪设置尽可能复杂的密码。

    注: 确保输入的用户密码和用于与设备通讯的软件相匹配。
  • 定期更改测量仪的密码。

  • 将您的测量仪密码记录在某个安全位置。

如果丢失了测量仪的用户访问信息,则您必须把测量仪送回工厂,在那里将测量仪复位为出厂默认设置,这将丢失所有记录的数据。
注意
数据丢失
请把设备的用户和密码信息记录在一个安全的位置。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?