精度验证测试所需的错误百分比计算
精度验证测试需要计算接受测试的测量仪和参考∕标准值之间的错误百分比。
使用以下公式计算每个测试点的错误百分比:
电能错误 = (EM - ES) / ES x 100%
其中:
-
EM = 通过所测试的测量仪测量到的电能
-
ES = 通过参考设备或电能标准测量到的电能
注: 如果精度验证显示测量仪不精确,则这些结果可能是由典型的测试误差源造成。如果未发现测试误差源,请与当地的
Schneider Electric
Siemens Industry
代表联系。