PM1130H 键盘操作

按您希望前往的方向的键。显示屏按照导航显示下一个参数。按“确定”输入参数设置。

下列步骤说明如何从 RMS 页面导航至 VLN A F 页面,以及如何返回 RMS 页面。

  1. RMS 页面中,按向右按钮。显示屏显示 VLL W PF

  2. 按向下按钮。显示屏显示 VLN A F

  3. 若要返回 RMS,请按向左按钮。显示屏显示 RMS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?