THD 页面(仅限 PM1130H)

若要查看 THD 参数:

  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 THD
  2. 确定
  3. 向上向下按钮导航至下一个 THD 参数。
  4. 向左按钮退出。
显示屏上的名称 描述
V% 12,23,31 显示电压线 12、23 和 31 各自的电压 THD%
V% 1,2,3 显示电压线 1、2 和 3 各自的电压 THD%
A% 1,2,3 显示电流线 1、2 和 3 各自的电流 THD%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?