使用 DLF3000 升级固件

测量仪包含可以使用 DLF3000 升级的固件。
  1. www.se.com www.usa.siemens.com/pds 中下载最新版本的 DLF3000,然后安装到计算机上。
    注: DLF3000 是施耐德电气公司推出的一款免费实用工具,可以将固件下载到测量仪。
  2. www.se.com www.usa.siemens.com/pds 中下载测量仪固件。
  3. 启动 DLF3000。
  4. 单击 Add(添加)。导航至保存测量仪固件的文件夹。
  5. 选择固件文件并单击 Open(打开)。
  6. 选择固件,然后单击 Next(下一步)。
  7. 如果您尚未定义升级系统,请执行以下操作:
    • 单击 New(新建),然后在框中键入要分配的系统名称。

    • 单击 Add(添加),然后在框中键入要分配的通讯连接名称。

    • 选择通讯驱动程序为串行驱动程序。

  8. 单击 Continue(继续)。
  9. 单击 Add device(添加设备)。
    • 在框中键入要分配的设备名称。

    • 从列表中选择设备类型。

    • 选择连接名称,即您在上一步中定义的连接名称。

  10. 单击 Next(下一步)。
  11. 确保仍选择连接名称,即您在上一步中定义的连接名称。输入设备地址。
  12. 选择协议(如 Modbus)。
  13. 单击OK(确定)。
  14. 单击 Next(下一步)。
  15. Download Candidate Devices(下载候选设备)窗格中选择设备名称,然后单击向右箭头按钮,将所选名称移至 Download Target Devices(下载目标设备)窗格。
  16. Firmware to(固件)字段中选择测量仪固件。
  17. 单击 Next(下一步)。
  18. 单击 Health Check(运行状况检查),确认测量仪正在进行通讯。运行状态显示 Passed(已通过)时,表示通讯成功。
  19. 单击 Next(下一步)。
  20. “固件更新组”将显示连接名称、固件版本和状态(应为“Queued”)。“组设备列表”显示正在升级的设备。单击 Download(下载)。
    注: 此时将显示一条警告消息“Warning: Relays on PowerLogic™ Siemens Metering Devices will be de-energized if selected for download and will remain in this mode until a successful download is completed.Press OK to start the download.(”
  21. 单击OK(确定)。
    • “固件更新组”状态更改为“Active”(活动),然后更新以显示当前的升级进度(以百分比表示完成度)。

    • “组设备列表”状态显示“正在进入下载模式”,并在将固件下载到测量仪时更改为“正在下载”。“预计剩余时间”显示固件下载进度。

    • 您也可以在测量仪显示屏面板中检查进度。测量仪显示屏将显示“下载进行中”以及动态增加的“完成百分比”数字(最高 100%)。

  22. 固件升级完成后,“固件更新组”状态显示“完成”(已通过)。“组设备列表”状态显示“下载成功”。单击 Finished(完成)。
  23. 要退出下载固件程序,请在提示退出 DLF 时单击 Yes(是)。
    注: 通过 DLF 最多可并行升级 6 台设备。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?