显示谐波数据

测量仪显示电压和电流 THD%。也可通过通讯读取相位范围的 THD% 数据。 测量仪显示电压和电流 THD%,请参阅 THD% 页面
  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 THD
  2. 确定
  3. 使用向上向下按钮导航至下一个 THD 屏幕。
  4. 向左按钮退出。
注:

LED 行显示 VTHD% 值的 V1THD%、V2THD% 和 V3THD%,以及 V12THD%、V23THD%、V31THD%,还显示 ITHD% 值的 A1THD%、A2THD% 和 A3THD%

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?