使用串行通讯转换器设置 RS-485
- 将串行通讯转换器的设置配置为与测量仪的默认通讯设置兼容。
- 将测量仪的 RS-485 端口连接至串行通讯转换器。
- 将通讯转换器连接至计算机。
- 以 Network 模式启动 ION Setup 。
-
添加串行站点,并设置其属性为:
-
Comm link = Serial
-
Comm port = 选择通讯转换器要连接到的串口(或 USB 端口)
-
Baud rate = 19200
-
Format = 选择偶校验格式
-
-
将测量仪添加到该站点,并设置其属性为:
-
Type = 设备名称
-
Unit ID = 1
-
- 使用设置屏幕来修改测量仪的设置参数。
- 使用 RS-485 Base Comm 设置屏幕,以修改测量仪的串行通讯设置。
- 单击发送,将更改保存至测量仪。您需要重新配置 ION Setup ,使其与更改后的设置相匹配,以便与测量仪重新建立通讯。
- 退出 ION Setup 。
RS-485 端口设置
参数 | 数值 | 说明 |
---|---|---|
通讯协议 | Modbus RTU |
选择用于传输数据的通讯格式。通讯回路中所有设备的协议必须相同。 ION Setup 不支持 ASCII 8、ASCII 7 或 JBus 协议。 |
地址 | 1 to 247 |
设置此设备的地址。通讯回路中每个设备的地址必须唯一。 |
波特率 | 4800, 9600, 19200, 38400 | 选择数据传输的速度。通讯回路中所有设备的波特率必须相同。 |
奇偶校验 | 偶校验、奇校验、无 | 如果未使用奇偶校验位,请选择无。通讯回路中所有设备的奇偶校验设置必须相同。 |