Configuración de la central de medida mediante ION Setup

Inicie ION Setup, cree un sitio (o utilice un sitio existente si procede) y, a continuación, añada la central de medida al sitio.

Consulte el manual ION Setup Device Configuration Guide para obtener información acerca de la central de medida. Para descargar una copia, visite www.se.com www.usa.siemens.com/pds y busque “ION Setup Device Configuración Guide”.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?