Cubiertas de los terminales

Las cubiertas de los terminales de tensión e intensidad ayudan a prevenir la manipulación de las entradas de medición de tensión e intensidad de la central de medida.

Estas cubiertas encierran los terminales, los tornillos de fijación del conductor así como un tramo de los conductores externos y su aislamiento. Dichas cubiertas están protegidas mediante precintos que previenen la manipulación de la central de medida. Asegúrese de presionar la cubierta hacia arriba hasta que escuche un clic, que indicará que esta ha quedado encajada.

Estas cubiertas se incluyen en modelos de central que requieren fundas de tensión y de intensidad precintables como medida de protección frente a la manipulación de señales de entrada de intensidad y de tensión.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?